处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

研华提升工厂自动化效率的整体解決方案

研华提升工厂自动化效率的整体解決方案
来源:互联网 时间:2013-04-03

项目背景

国内某知名专门制造燃气灶具、热水器、抽油烟机等厨房与家庭用具的厂商,为了提高其工厂管理的效率而导入了 MES 系统,但可惜的是,由于厨房内所使用的机器设备过于老旧,使得生产过程中的重要数据无法与系统直接衔接,而需要借由人力方式将数据一笔笔上传,这样的运作模式不仅容易造成人为失误,且大幅增加了作业人员的工作量。同时,工厂内四处装设了冲床机与相关设备,这样的环境亦不适合在现场进行网络布线作业;燃具工厂 是一个没有空调的高温 环境 ,也让相关装置需要提供更优异的性能才能满足在如此严格条件下顺利运作的需求。

系統描述
此案中, 客户其中的一些设备因过旧没有数据采集设备,而这个重要数据将影响制造质量。此项目中, 研华 选用三种 ADAM 采集模块。研华采用 专为恶劣环境下可靠运作而设计的 强固型采集模块 ADAM-4100 系列, 以其紧凑的外观设计与多功能的通用型界面来为传感器与电脑间搭起连接互通的桥梁 。模拟量输入模块 ADAM-4117 ,用来 负责 油缸压力 的数据采集 ,热电偶输入模块 ADAM-4118 用于收集机器的温度 变化 另外一款特别适合于关键应用的 隔离数字量输入模块 ADAM-4051 以其隔离式数字量输入的优异功能来为冲压机的加工作业进行运行次数的计算

同时,研华采用嵌入式无风扇工业电脑 UNO-2174A 作为网关,获取 PLC ADAM 设备采集的现场信号, 并将此数据传送到安装于 IT 中控室中的研华 WebAccess 中,其负责将数据发送至 MES 。嵌入式无风扇工业电脑为 MES 应用提供 出色 通讯 功能,其具备千兆以太网口,多个 I/O PCIe 插槽,具备 IP40 防护等级认证,宽温运行 (-10~70°C) 等特点 更让它成为严苛运作环境下确保稳定运行的选择。

项目实施

产品

规格

研华 WebAccess

基于浏览器的 HMI / SCADA 软件

UNO-2174A

内置英特尔 Intel Atom N450 处理器之自动化电脑,附 6 x USB 8 x COM 2 x Mini PCIe

ADAM-4117

坚固型 8 通道模拟量输入模块,支持 Modbus

ADAM-4118

坚固型 8 通道热电偶输入模块,支持 Modbus

ADAM-4051

16 通道隔离数字量输入模块,支持 Modbus

系統架构

研华提升工厂自动化效率的整体解決方案

结 论

针对此方案,研华不但能够提供硬件、软件产品及专业的服务,还帮助客户实现高效率工厂自动化的目标。研华的产品通过了客户的 24 小时烧机测试,具备强大的稳定性;其兼容来自不同供应商的各品牌之 PLC 、传感器和 来自不同供应商的其他设备 ,收集现场信息,并通过研华开放式架构的图控软件与 MES 的串联,更让客户可以正确且及时的掌握生产状况。 因此,采用研华此整体解决方案的客户在实现增加产能 和产品合格率 的同时,可降低管理成本,有效解决人工失误的问题。

更多案例,请联系当地的销售代表或拨打研华服务专线 800-810-0345 或者可以访问研华官网 :

//www.advantech.com.cn/eAutomation/Applications.aspx

关注研华官方微博,掌握技术动态及资讯: //t.sina.com.cn/advantechchina

关于研华 研华科技创立于 1983 年,是、值得信赖的创新型嵌入式、自动化产品解决方案提供商,提供包括完整的系统集成、硬件、软件、以客户为中心的设计服务和全球物流支持等。研华同时也是 Intel 嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member ,通过与解决方案伙伴的密切合作,为各种工业应用提供完整的解决方案。研华拥有 5400 多名专职员工,在 21 个国家、 71 个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询 www.advantech.com.cn

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22228次
2 1N4001 0.19MB 18140次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16010次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11874次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
9 DS1337U+ 0.28MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次