处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ADI尺寸更小、成本更低的医疗超声解决方案

ADI尺寸更小、成本更低的医疗超声解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-02

【导读】以前的超声波系统由于电路复杂,导致体积庞大而且价格昂贵,ADI提供种类丰富的放大器、数据转换、信号处理和电源管理解决方案供用户选择,可以使推车式和便携式超声设备达到图像质量,并降低功耗和成本。

医疗超声系统原理和典型架构:

超声系统可以通过向人体发射声学能量,然后接收并处理回波,从而产生内部器官和结构的图像,绘制血液流动和组织运动图,以及提供高度精确的血流速度信息。

超声系统包括传感器、高压开关、高压发射电路、发射(Tx)/接收(Rx)开关、接收通道模拟前端(AFE)、波束形成器、波束形成后的数字信号处理电路、显示处理电路和外设。AFE包括低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF)和模数转换器(ADC)。波束形成分为两类:数字波束形成和模拟波束形成,分别用于不同应用。

医疗超声系统设计考虑和主要挑战:

• 接收AFE电路性能,如噪声性能、信噪比(SNR)和动态范围(DR)等。高端系统动态范围的典型要求如下:B模式70 dB,PWD(脉冲波多普
勒)130 dB,CWD(连续波多普勒)160 dB。

• 发射电压。为提高信号穿透率以及进行谐波成像,需要较高的发射电压。声功率随着发射电压增大而提高,但发射电压不能超过美国食品和药品管理局(FDA)等机构规定的安全要求的限制。

• 波束形成器的复杂度。要达到很高的图形质量,必须有大量的波束形成通道。高复杂度进而导致高功耗,并且需要更多成像空间来实施。

• 散热。随着设备向小型化发展,尤其是以提升图像质量为目标时,散热问题变得很重要。
以前,实现超声成像系统需要大量高性能发射电路和接收电路,由此产生的是庞大且昂贵的推车式系统。近,集成技术的进步使得系统设计人员能够采用尺寸更小、成本更低、更便携的成像解决方案,而其性能则接近推车式系统。持续的技术进步要求既能不断促进这些解决方案集成,同时还提高其性能和诊断能力。

ADI公司的整体解决方案:

ADI提供种类丰富的放大器、数据转换、信号处理和电源管理解决方案供用户选择,可以使推车式和便携式超声设备达到图像质量,并降低功耗和成本。此外,为支持客户的设计和开发,ADI还提供评估板、Gerber文件、仿真工具和专业的应用技术支持。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22228次
2 1N4001 0.19MB 18140次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16010次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11874次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
9 DS1337U+ 0.28MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次