来源:电子工程世界
时间:2011-12-29
整合运动控制与机器视觉的专家——凌华科技发布业界效能的小型机器视觉系统EOS-1200,EOS-1200搭载第二代Intel® Core™ i7四核处理器,提供四通道PoE (Power over Ethernet) 端口,数据传输率高达4 Gb/s。此外,凌华科技EOS-1200更业界支持IEEE 1588精密时间同步协议,让多组工业相机可以达到同步取像。结合支持多通道GigE Vision,小巧尺寸,极高运算性能,低单位成本,弹性配置以及方便的程序开发等业界多项创新规格,凌华EOS-1200小型机器视觉系统是需要多通道工业相机的产线自动化,机器人设备与食品包装等应用的解决方案。
凌华科技EOS-1200结合PoE接口与IEEE 1588精密时间同步协议的特点,可通过单一缆线整合电力、图像数据传输、以及同步触发信号线,和传统解决方案相比,仅需三分之一的配线数量,大幅降低客户的配线成本以及后续维护成本。
“随着GigE Vision逐渐成为未来机器视觉的主流技术,凌华科技EOS-1200可完全兼容市面上的GigE Vision相机与图像分析软件,用户无须额外安装程序即可轻易整合相机及开发程序,有效缩短客户的开发周期。”凌华科技机器视觉产品经理陈文吉表示。“凌华科技EOS-1200采用第二代Intel® Core i7四核处理器,提供五年CPU供货保证,配置两组USB 3.0端口,无论在规格与技术上,都是持续保持业界。”
此外,凌华科技EOS-1200支持可编程的smart PoE应用程序编程接口,当相机闲置时,客户可通过程序控制PoE电源,达到节能效益。同时,凌华EOS-1200还支持自动侦测功能,可提供PoE与非PoE相机与系统之间的电源保护,使用者不用担心误接非PoE接口的相机而造成设备的损害。
凌华科技EOS-1200支持丰富的I/O模块,包含四组串行端口,两组USB 3.0端口,32个PNP/NPN数字I/O,双储存装置的功能(SATA与CFast)。此外,凌华EOS-1200在机箱内部提供一组USB端口及1 Kbit可编程的EEPROM,客户可将需要授权密码的USB dongle配置于此,通过其内部USB插槽的设计,有效提升系统数据以及数据保密的安全性。在软件支持方面,EOS-1200支持微软Windows® 7/XP,以及Embedded standard 7,为机器视觉系统提供立即可用的完整解决方案。