处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ADI推出支持HART现场仪表应用的信号链解决方案

ADI推出支持HART现场仪表应用的信号链解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-03-29

中国,北京 – Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),的高性能信号处理解决方案供应商,日前推出环路供电HART®(可寻址远程传感器高速通道)智能发送器演示电路CN0267,它适合功耗预算以3.5 mA为限的工业应用。此现场仪表电路展示了一种完整的低功耗、高精度信号链解决方案,其面积开销极小,并经过ADI公司测试和验证,构成Circuits from the Lab™实验室电路计划的一部分。

• 欲购买和评估此电路、下载应用笔记、观看视频,请访问:
//www.analog.com/zh/pr03283/cn0267
• 通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和ADI产品专家:
//ez.analog.com/community/circuits_from_the_lab
• 查找ADI公司关于现场仪表解决方案的应用笔记和技术文章: 
//www.analog.com/zh/pr03283/field-instruments-smart-transmitters
• 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博//weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解产品等信息。
• 更多ADI产品及应用视频,请访问://videos.analog.com/category/chinese/

该电路已通过兼容性测试和验证,并注册为HART通信基金会认证的HART解决方案,从而确保利用这些ADI器件设计的系统符合HART协议要求,并且DEMO-AD5700D2Z是一款经过测试的有效解决方案。
这款解决方案采用同类器件中功耗低的器件,使得系统工程师能够支持更多的系统功能,包括诊断信息、更多测量或校准数据的通信等。CN0267 PCB尺寸为7 cm x 2.3 cm,展示了直接传感器接口、微处理器和通过4-20 mA环路进行的双向HART通信。

CN0267电路设计简介
CN0267采用ADI公司的三款功耗低的高性能器件,这些器件针对现场仪表设计进行了优化。

ADuCM360是一款低功耗、完全集成的3.9 kSPS、24位数据采集片上系统,集成双通道Σ-Δ型ADC、32位ARM Cortex™ M3 MCU和Flash/EE存储器。其工作电流低于1 mA,每mW功率的处理能力高于任何其它同类模拟微控制器。
 
AD5421是一款完整的环路供电、16位、4mA至20mA DAC,集成一个可编程稳压器来为演示板供电。AD5421的静态功耗低于300 µA;与竞争产品相比,其功耗低50%,面积节省55%。

AD5700是一款完整的HART调制解调器IC,相比其它产品,其功耗低38%,电路板面积节省75%以上。

报价、供货与配套产品

关于ADI公司
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: //www.analog.com/zh/pr03283。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22228次
2 1N4001 0.19MB 18140次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16010次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11874次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
9 DS1337U+ 0.28MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次