处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

引擎盖下各种应用将驱动嵌入视频增长

引擎盖下各种应用将驱动嵌入视频增长
来源:电子工程网 时间:2013-03-29
用于 自助泊车 等应用的处理器今年以及未来将强劲增长

作者:Tom Hackenberg

据IHS公司旗下的IMS Research,汽车 引擎 盖下各种应用今年将是嵌入视觉领域增长的重要驱动因素。嵌入视觉主导各种能“看”的设备,并解读来自电脑视觉软件的数据。

2013年用于离线警告与自助泊车等汽车引擎盖下各类应用的专用处理器营业收入,预计将达到1.51亿美元,去年及2011年分别是1.37亿与1.26亿美元。该领域在接下来的几年将继续扩张,增长率将保持在6-9%,说明嵌入视觉前景非常光明。嵌入视觉是技术方面发展快的趋势之一。到2016年,引擎盖下应用的专用处理器营业收入预计将达到1.87亿美元,如图4所示,六年复合年度增长率相当于8.2%。


图4:全球引擎盖下应用的专用处理器营业收入预测 (以百万美元计)

嵌入视觉使得机器能够通过视觉手段来理解所处环境,把高性能图像增强应用处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列与电脑视觉软件结合在一起。虽然图像传感器已经出现相当长的时间,但这类传感器如果没有高级处理器帮助解读图像,就不能“看”。只有把传感与解读图像结合起来,才能形成视觉,而强大的低成本处理器的出现,给范围广泛的嵌入系统获得视觉能力创造了可能性。

汽车与工厂自动化系统是关键市场

汽车视觉系统是已形成的嵌入视觉市场之一。在汽车视觉系统领域,目前趋势是嵌入解决方案多个小市场并立的局面正在改变,正在形成一个日益扩张的综合智能市场,同时在开发智能水平更高的新应用。较旧的应用模式可能采用许多处理器和摄像头来管理各种不同的单个性能需求和解决方案,而综合视觉系统则采用多核高性能处理器,使用的摄像头数量大幅减少,是更加复杂和紧凑的解决方案。

嵌入视觉已应用于汽车视觉应用之中,比如离线警告、避撞、自助泊车和盲点警告。这方面的总体有效市场非常庞大,2016年可能会有9470万辆轻型汽车安装这类系统,而2011年是7110万辆。

嵌入视觉也用于多种工业安全应用之中,这是驱动该领域增长的另一个强大力量。

例如,在工厂自动化方面,应用包括智能视觉传感器、机器视觉摄像头和紧凑视觉系统。到2016年,机器视觉硬件出货量可能达到610万个,而2011年是330万个。

嵌入视觉其它两个成形市场在于视频内容分析系统,这方面的网络监控硬件出货量2016年可能达到3870万个,高于2011年的1120万个;军事航空,军用级应用使用的处理器预计2016年达到9200万个,高于2011年的8350万个。

在一些新兴领域,嵌入视觉也在增长

除了已成形市场以外,嵌入视觉在手势识别、增强现实与数字标识等发展中领域也在不断增长。这些市场还不太成熟,但三到六年内很有可能变成确定的市场。例如,在手势识别与增强现实应用中,嵌入视觉可以用于游戏系统、智能手机、相机与摄像机。在数字标识应用中,嵌入视觉可以用于能够根据视频内容分析来进行针对性营销的商业标识。

嵌入视觉的第三个市场领域在于新兴市场,从较长期来看,比如七到10年,这些市场预计会显露机会。这些新兴市场包括面部识别,比如自动取款机进行身份验证;运输,比如自我引导汽车与智能基础设施;医疗,根据视觉进行病人监控与互动。

IHS公司认为,随着嵌入视觉技术不断发展,各类新型应用的市场也会不断扩大。电脑视觉与嵌入应用之间的协调将持续发展,嵌入视觉将找到新的应用,全新的视觉应用也会浮现。

嵌入视觉等颠覆性技术,通常源自应用与硬件的融合。但这些技术如何以及何时才能进入新的应用领域,需要全面的综合观察。

否则人们怎么能预言电脑视频应用会与手机处理器相结合,让汽车能“看见”呢?

Tom Hackenberg是IHS公司的嵌入处理器首席分析师。嵌入视觉只是IMS Research综合处理器报告涵盖的主题之一,该报告介绍了嵌入视觉等新的创新领域存在的巨大增长机会。更多信息,请访问://goo.gl/NqJKU


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22228次
2 1N4001 0.19MB 18140次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16010次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11874次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
9 DS1337U+ 0.28MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次