处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

手机市场MEMS技术新应用:振荡器

手机市场MEMS技术新应用:振荡器
来源:EEWORLD 时间:2013-03-29

目前,又有一项新的 MEMS 技术要进入 手机 市场了,不过,这项MEMS技术并不是作为手机的传感器来使用,而是MEMS 振荡器 。SiTime日前宣布其推出的基于MEMS的实时时钟芯片可以以更低功耗、更小型、更廉价、更稳定的性能替代传统的石英晶体。

“我们是业界个推出专为移动市场打造的MEMS振荡器。”SiTime市场营销副总裁Piyush Sevalia说道: “我们目前已拥有MEMS振荡器市场的80%份额,但我们需要进一步扩大自己的地位,所以我们选择进入移动市场。尽管我目前不能指出我们的客户有哪些,但目前已经有了一些客户会采用我们的芯片。”

SiT15xx提供32kHz实时时钟,SiTime表示,该产品比传统石英晶体体积小85%、功耗降低一半,而且可靠性是石英的15倍。

SiT15xx提供业界标准1.5*8mm CSP封装,厚度仅为0.55mm,常温状态误差率为百万分之20,寿命为5亿小时。