来源:OFweek电子工程网
时间:2013-03-29
全球半导体市场持续低迷,2012年再现负增长。2012年上半年,全球半导体市场下滑幅度明显,同比下降5.1%。总体来看,2012年全球半导体市场再现负增长,市场规模跌回2915.6亿美元,市场增速同比下滑2.7%,其中 集成电路 市场规模跌至2380.4亿美元,市场增速进一步同比下滑3.7%,比全球半导体整体市场增速低了一个百分点。
中国集成电路市场逐步企稳回升并逆势增长
在全球经济不景气的持续影响下,中国除了移动智能设备增长较为迅速之外,其他产品市场销售多数为稳中有降。在国内外多种因素的制约下,2012年中国集成电路市场销售额在2011年的基础上增幅趋缓,市场规模达到8558.6亿元,增速放缓至6.1%,但市场增速仍大幅高于全球市场。
在电子整机国内市场需求不旺和出口市场连续波动的情况下,2012年中国集成电路市场在波动中逐渐企稳,并开始呈现出增长的发展态势。2012年上半年,受电子整机国内外消费需求低迷、市场未来前景不明、企业纷纷消减库存等因素的影响,中国集成电路市场增速同样受到抑制,市场增速放缓至4.3%。2012年下半年,随着国家“节能惠民工程”政策的具体实施,一批大中型重点基础设施工程的批复和前期设备准备,以及移动互联网所带动的智能化设备渗透率的持续提高,中国集成电路市场在4月基本触底,随之市场规模呈现逐月稳步扩大的增长态势。
中国集成电路进出口增长将依然强劲
2012年中国集成电路进口在全球市场不景气的情况下实现了逆势增长。根据海关进出口统计数据,全年进口数量和进口金额分别达到2418.2亿片和1920.6亿美元,分别增长12.9%和12.8%。中国集成电路进口量的增长一方面得益于国内持续增长的市场需求,另一方面与全球封装巨头在国内加大投资并扩大生产规模密切相关。2012年中国集成电路出口领域增长迅速,全年集成电路出口量达1182.1亿片,实现同比增长30.7%,出口金额高达534.3亿美元,同比增长更高达64.1%。其主要原因是全球集成电路封装巨头加大在中国的投资并扩大生产规模,进口转出口的模式造成了中国较大的出口规模。