处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

LED无线控制系统方案,节省25%能耗

LED无线控制系统方案,节省25%能耗
来源:我爱方案网 时间:2013-03-27

【导读】和玛科技秀出LED无线控制系统方案,优点是为LED照明系统节省25%上的能耗,方案通过Zigbee 2.4G网关直接对灯光控制器进行控制,且可根据天气自动调光达到节能效果,接下来我们一起看看方案原理图和视频演示吧…

智能照明控制系统通过2.4G Zigbee无线Mesh网络、GPRS和WiFi对LED灯进行网络化智能管理,可实现对网络内单个或部分灯光亮度的远程调节及场景控制,达到节能减排目的。该方案应用于路灯、商场、办公室、球场、家庭、酒吧等集中式灯光管理领域。此控制系统优点是能帮助LED照明系统节省25%以上能源,并极大限度地延长LED灯具的使用寿命,减少人员维护成本。

 
LED无线控制系统实物应用图

LED无线控制系统设计四个方面:
· 无线部分的传输和稳定性
· LED灯光控制器设计
· 手机及电脑软件的设计
· 系统协同框架设计

遥控器、触控板通过Zigbee 2.4G网关直接对灯光控制器进行控制;手机通过WiFi连接到路由器上,通过手机软件访问网关经2.4G网络实现LED灯的智能化管理;电脑经互联网访问GPRS网关或者经USB网关通过监控软件实现对LED灯的智能化管理。

LED无线控制系统的原理框图

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次