处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

支持智能手机平板电脑的新款Altair芯片组方案

支持智能手机平板电脑的新款Altair芯片组方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-27

【导读】Imagination Technologies宣布Altair半导体的两款新型基带处理器均采用Imagination的MIPS CPU内核,Altair的新款处理器以Altair的MIPS-Based FourGee-3100/6200芯片组架构为基础,增加了LTE 标准的增强特性并提高了性能表现。

的多媒体、处理器、通信和云技术提供商Imagination Technologies今天宣布,的高性能、单模LTE芯片组开发商Altair半导体的两款新型基带处理器均采用Imagination的MIPS CPU内核。Altair的新款FourGee-3800和 FourGee-3802处理器以Altair通过Verizon认证的MIPS-Based FourGee-3100/6200芯片组架构为基础,增加了LTE 标准的增强特性并提高了性能表现。

新款芯片借助多线程技术可实现更佳的整体数据处理能力、服务品质(QoS)和功耗/性能效率。两款新芯片组均采用多线程MIPS内核来控制不同的功能,包括高性能700MHz网络处理器子系统。

拥有超低的工作与待机功耗、的LTE特性与功能、以及广泛的主机和外围接口组合,新款Altair芯片组面向支持智能手机、平板电脑、移动热点、路由器和M2M等各种应用所设计。在为这些设备取得成本、性能和功耗间的平衡时,多线程技术具有特别优势,它可显著提升多项延迟敏感型任务必须同时得到处理的应用性能。

Altair共同创始人兼营销副总裁Eran Eshed表示:“MIPS内核是我们所有FourGee产品系列的重要组成部分,我们的产品正日渐获得全球市场的广泛采用。MIPS内核固有的可扩展性与效率,再加上其优异独特的多线程技术,可协助我们开发出兼具性能、特性与成本的产品。随着电信运营商试图避免在各种应用中部署3G和多模解决方案的高成本,特别是未来十年内有潜力实现数十亿台规模的‘物联网’应用,我们看到了单模芯片组的绝佳市场机会。我们很高兴能与Imagination 合作,以协助我们的客户在市场上取得成功。”

Imagination Technologies营销执行副总裁Tony King-Smith表示:“随着LTE网络日渐普及,OEM厂商和电信运营商均试图发挥4G网络带来的高速数据传输功能,并且还要开发出全球消费者均能负担得起的产品。这对必须具备高端功能,并满足嵌入式功耗与价格限制的物联网(IoT)设备来说尤其重要。我们很高兴能继续与Altair的长期合作关系,并看到Altair能以其创新和经验证的MIPS-Based解决方案为新一代LTE设备带来更强大的功能。”

Altair的新款FourGee-3800和FourGee-3802芯片组,再加上新的FourGee-6300无线电芯片,构成了新的芯片组产品,其中包括支持LTE Release 10特性、Category 4数据处理能力、支持载波聚合(Carrier Aggregation)、具备六个同步LTE频段的跨400-3800MHz宽频,适用于全球多种频带组合的主流与多样性标准的天线、并整合了HD语音 IMS/VoLTE、Altair的专属干扰消除技术、包络追踪(Envelope Tracking)技术、增强的蜂窝间干扰协调 (eICIC) 与其他先进功能。
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次