处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安捷伦发布版本的SystemVue用于通信和国防系统设计

安捷伦发布版本的SystemVue用于通信和国防系统设计
来源:我爱方案网 时间:2013-03-26

 

【导读】此新版本SystemVu使用户能够在研发环境中通过引入实际条件建模、标准验证以及指向高性能测试设备的链接,从而能够更高效地针对RF和DSP架构做出关键决策。

安捷伦科技有限公司日前发布了版本的SystemVue,该软件是安捷伦用于通信和国防系统设计的首要平台。SystemVue 2013.01 提供了新的应用程序,可支持系统级架构设计、数字信号处理建模、测试与测量验证人员设计新一代 MIMO 雷达系统和无线/4G 设备。

 

该新版本使用户能够在研发环境中通过引入实际条件建模、标准验证以及指向高性能测试设备的链接,从而能够更高效地针对 RF 和 DSP 架构做出关键决策。这可以减少对采用新兴无线和国防技术的设计所进行的反复修改,降低项目风险,同时支持更快速的部署。

高性能 MIMO 和相控阵雷达

SystemVue的W1905 雷达模型库目前提供了支持阵列雷达技术(例如 MIMO、相控阵和合成孔径雷达)的复杂信号处理能力。随着此次新版本的发布,雷达设计师现在可以使用大约70种仿真参考模块和 50 种应用实例对阵列雷达架构进行测试。他们还能够通过多种建模方式,例如C++、math、FPGA/HDL和SystemC来实现自定义的信号处理算法。

SystemVue 还支持雷达设计工程师将各种其他系统级效应纳入考虑,得到虚拟实际情景,其中包括:

● 实际条件下的射频模型(使用 X 参数*)。

● 安捷伦测试设备输入、输出的测量波形,包括与Agilent M8190A任意波形发生器结合使用的免费 Waveform Sequence Composer 工具。

● 来自外部建模应用程序的物理/惯性衰落因数(例如多普勒频移、距离时延和地形杂波。

● 天线方向性和间距、干扰、目标、杂波、衰落和其他非理想因素。

安捷伦高级应用规划师Dingqing Lu 介绍说:"SystemVue 提供了完美的设计环境,可降低雷达系统的设计成本。通过对算法、射频发射机/接收机路径和环境以及到 GHz 宽测试设备的链接进行建模,我们的客户正在减少对昂贵的试飞、范围和专用硬件仿真器的依赖。"

支持大容量4G 和无线 LAN部署

为了满足商用无线空间的需求,SystemVue 2013.01 能够对 3GPP Release-9 TS 37 下的多标准无线(MSR)性能、4G/LTE 和无线 LAN 802.11ac 应用中的大容量功率放大器的数字预失真(DPD)进行系统级建模。

在 MSR 仿真模板和扩展 2G/3G 标准的支持下,W1916 3G 基带程序库现在支持 SystemVue 对 4G/LTE 设备与传统 GSM、EDGE、WCDMA 的后向一致性以及带内和带外干扰信号进行验证。此外,有许多相同的基站、飞蜂窝、WLAN 和手机设计都采用了成本较低的预失真技术来改善射频系统性能,而不会明显增加电池功耗或复杂性。

更新后的 W1716 DPD Builder 提供了支持查找表的建模方式,以及复杂的新波峰因数降低算法。

Agilent SystemVue 市场经理 Daren McClearnon 表示:"与大容量无线应用打交道的客户在向 4G 过渡时要求我们支持现有的 3G 知识产权和方法。我们成功地满足了客户的这一需求,SystemVue 现在在整个供应链中被视为提供与 IP 无关虚拟集成的途径。"

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次