处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

完整的有线电视架构交钥匙芯片组和软件解决方案

完整的有线电视架构交钥匙芯片组和软件解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-26

【导读】博通宣布中兴和数码视讯已采用博通的C-DOCSIS EoC技术设计支持中国互联网、电视网和电信网三网融合的产品。博通C-DOCSIS EoC有线电视架构是一个完整的芯片组和软件解决方案,包括了同轴电缆媒体转换器、DOCSIS 2.0和3.0电缆调制解调器以及机顶盒系统级单芯片解决方案。

博通(Broadcom)公司宣布,中国两大设备制造商数码视讯和中兴已采用博通的C-DOCSIS EoC技术设计支持中国互联网、电视网和电信网三网融合的产品。博通公司和这些OEM厂商已于2013年3月21-23日在北京举行的2013年中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN)上展示他们新推出的家庭网络产品。

博通C-DOCSIS EoC有线电视架构是一个完整的芯片组和软件解决方案,包括了同轴电缆媒体转换器(CMC)、DOCSIS 2.0和3.0电缆调制解调器以及机顶盒(STB)系统级单芯片(SoC)解决方案。中国OEM厂商正在利用该交钥匙硬件和软件套件解决方案开发产品,这些产品可支持1 Gbps的宽带速度。

C-DOCSIS EoC有线电视架构也帮助中国运营商为终用户提供可靠、快速和互动式的三网融合服务。浙江华数数字电视媒体有限公司、江苏有线南京分公司、江苏昆山信息港网络科技有限责任公司和内蒙古广播电视信息网络有限公司等中国运营商已经开始大规模部署这些C-DOCSIS EoC终端产品。

博通公司宽带通信集团前端产品高级市场总监Ernie Bahm认为:“我们很高兴与中国的设备制造商数码视讯和中兴公司合作,以促进中国的下一代广播电视网计划。博通公司与两大主流OEM厂商的合作将促进C-DOCSIS技术在中国有线电视运营商之中的采用率,并提供符合国际主流技术发展趋势的解决方案,从而加速中国三网融合。”

数码视讯全资子公司鼎点视讯总经理汝继刚认为:“数码视讯正在与博通公司合作开发支持中国下一代广播电视网的技术。凭借包含博通芯片组和软件的产品,我们能够提供满足高质量客户体验所需的高性能设备。”

中兴通讯接入网总经理朱永兴说道:“我们认为C-DOCSIS将在中国获得成功。博通和中兴之间的合作将促进C-DOCSIS技术走向全球市场。”

产品信息:

数码视讯/鼎点视讯的CC8800系列产品是国内家通过广电总局有线所认证测试的C-DOCSIS产品,目前已经在多家省级、市级有线网络公司成功实现商用。CC8800系列产品能够提供800Mbps下行速率、160Mbps上行速率,支持64路10Mbps码率IPTV服务,支持VoD信令、互联网数据、语音通话、视频通话等多业务应用。

中兴的ZXA10 EC9026是一款户外C-DOCSIS EoC产品,可支持多业务,如互联网、VoD和VoIP,为家庭用户提供高达800Mbps带宽(16路下行链路共享信道绑定)以及GE/GPON/EPON/10GEPON上行链路选项。该产品的主要优势包括适用以前的网络、部署、简化的维护和简单的网络管理。

OEM和ODM厂商凭借博通的C-DOCSIS技术推出支持中国电视网、宽带网和电信网三网融合的产品;
运营商开始大规模部署C-DOCSIS EoC终端产品,以便为中国消费者改善服务质量;
推动新服务和新应用,包括IPTV。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次