处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

多点触控显示感应器IC方案,实现低成本多点触控

多点触控显示感应器IC方案,实现低成本多点触控
来源:我爱方案网 时间:2013-03-26

【导读】MTIC 是全球首款用于实现 FlatFrog1 广被认可的PSD(平面散射探测)触控技术的芯片。适用于当今的笔记本电脑、一体机、超极本和监视器,专为11 至 36 英寸的显示屏而优化。此外,它还满足微软 Windows 8 和英特尔超极本的触控要求。

高集成电源管理、音频与短距离无线技术提供商Dialog 半导体有限公司近日宣布,公司将进军触屏感应器市场,推出 SmartWaveTM 多点触控集成电路(MTICTM)。

MTIC 是全球首款用于实现 FlatFrog1 广被认可的PSD(平面散射探测)触控技术的芯片,用于各类量产消费电子设备中。借助防护玻璃内的红外线,FlatFrog 的 PSD 触控系统能够探测和跟踪感应手套、触控笔和其它物体的多点触控、手势和施力,从而为用户提供一种更加自然的真实触控体验,其性能超过的电容触控解决方案,而成本却远低于后者。

MTIC 适用于当今的笔记本电脑、一体机、超极本和监视器,专为11 至 36 英寸的显示屏而优化。此外,它还满足微软 Windows 8 和英特尔超极本的触控要求。

MTIC可支持高达40个并发触控操作,它利用FlatFrog 经验证的PSD触控专利技术来探测注入到显示屏防护玻璃中红外线的变化。当用户触摸玻璃表面时,散射光线将被多个红外线接收器检测到。所产生的信号由MTIC接收,放大和预过滤处理,再转换为数字域。接着,系统使用基于ARM® Cortex  M0处理器的MTIC内置探测引擎,对这些数据进行高级信号处理,处理结果被用作向设备主处理器提供触控坐标的依据。

一个MTIC可直接驱动12对红外线LED/发射器。一台典型的超极本、平板电脑或一体机可以配备多个采用主从配置的MTIC,用以灵活匹配不同尺寸(36英寸)的屏幕。PSD触控技术支持任何类型的显示屏,也支持防护玻璃或防护塑料。与当今智能手机和平板电脑广泛使用的投射式电容(procap)触控技术不同,因为没有昂贵的ITO层阻挡从显示屏到眼睛的光线,该系统可提供无边框工业设计(edge-to-edge industrial design)和的光学清晰度。这同时意味着,不需要通过保持较强的屏幕背景光来实现相同的亮度,因而能进一步降低系统功耗。

Dialog 全球企业发展与战略副总裁Mark Tyndall表示:―DA8901 MTIC必将成为一个真正的游戏规则颠覆者,可为各类主流超极本以及众多新一代触控显示产品提供不折不扣的多点触控功能。与其它触控技术不同,竞争技术的系统成本随屏幕尺寸线性上升。这就意味着,即使价格低的主流一体机和监视器也能享受到A8901 MTIC带来的卓越多点触控体验。

Tyndall补充道:―我们很高兴与FlatFrog携手并肩,也期望能延续发展此次的合作。

FlatFrog试验室联合创始人兼董事长Christer Fåhraeus补充道:―在我们的技术进行多年的完善之后,我们很自豪能够与Dialog这样的创新企业开展合作。通过这款经过优化的混合信号集成电路,Dialog将我们的PSD技术推向量产消费电子设备市场,为该行业提供一种成本更低、可替代其它触控感应器技术的解决方案。

DA89015提供59针、5.7mm x 5.0mm QFN包装。该产品具备小巧、外部用料少的特点,非常适合搭载LED收发器,安装于显示屏边缘的薄型印刷电路板上,或者安装在显示屏下部,用以提供一种无边框设计。薄型设计意味着,整个系统比显示模块还要薄,不会增加成品的厚度。

DA8901 MTIC将于2013年第三季度上市。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次