处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

无需电源,PF>0.97,可用50000h的LED路灯方案

无需电源,PF>0.97,可用50000h的LED路灯方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-22

【导读】该LED路灯相比于直流路灯,可直接使用现有的路灯灯杆,并且MJT 4040 PKG无需使用电源,能实现高达0.97的功率因数和50,000小时使用寿命,设计轻盈,节约改型成本。同时可以被更高的电压驱动 在额定工作电流下可达130lm/W的光效。

相比直流LED路灯,使用MJT 4040 PKG的路灯能直接使用现有的路灯灯杆。

根据DOE(能源部)的报告,50%的LED照明故障来自于电源。MJT 4040 PKG无需使用电源,能实现高达0.97的功率因数和50,000小时使用寿命。

MJT4040 PKG采用提高LED效率的MJT多结技术,同时Acrich2技术使LED路灯无需使用AC/DC转换器而直接使用交流电点亮。相比传统LED路灯,Acrich路灯模块的功率因数可提高到0.97。由于其优秀性能,首尔半导体在发展中国家所参与的路灯改造项目不断增加。

使用 MJT4040 PKG的路灯无需使用电源,其重量比直流LED路灯轻约2〜3公斤,因此能够设计出更轻的路灯产品。现有的直流LED路灯因为重量达到10~15公斤,安装后需要抵抗强风,需要使用比较重的灯柱来固定才保证安全,而灯柱价格比LED灯头贵大约5倍。反而使用MJT 4040 PKG的路灯能够继续使用现有的灯杆等配件,可以节省此项费用从而大大降低改型成本。

根据美国能源部的报告,50%的路灯故障源于转换器故障。直流LED路灯电源使用的是电解电容,如果它的周围环境温度上升到70℃至80℃以上,会导致使用寿命小于10,000小时。MJT 4040 PKG无需使用电源,能实现50,000小时的使用寿命。


 
图表:直流LED路灯和使用MJT4044的Acrich路灯
 
首尔半导体公司的全球市场营销副总裁Marten Willemsen表示:“因为无需使用电源,Acrich路灯比直流LED路灯重量轻约2〜3公斤。预计2013年,它将会为首尔半导体带来10亿美元LED路灯市场需求。Acrich MJT4040对于道路照明、停车场照明、防盗灯和工矿灯应用而言,都是完美之选。目前,我们正在向中国、南美和其他发展中国家的制造商供应本产品。”

MJT:多结技术

MJT意为多结技术,与常规的直流LED相比,可以被更高的电压驱动。目前市场上高电压LED带有复杂的电路设计,许多LED芯片进行物理连接。MJT使用多单元集成芯片,从而带来各种电压数值,并且可以应用在交流电源的Acrich2模块中。由于它只使用一个芯片,与常规的使用多个芯片的LED相比,其缺陷率显著降低。MJT的芯片进行了优化设计,所以其Lm/mm²额外高,MJT LED 在额定工作电流下可达130lm/W的光效,如果MJT LED作为模组应用,那么会有100Lm/W的光效,与DC LED模组相比可提高10%左右。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次