处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

爱立信推出SPO系列分组光传输平台解决方案

爱立信推出SPO系列分组光传输平台解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-22

【导读】爱立信新型SPO 1485采用高密度波分多路复用技术,使用爱立信SPO 1400 系列分组光传输平台的网络运营商能够根据需要灵活地使用DWDM、分组、光传输或同步数字体系交换和传输,实现比单一技术和平台解决方案更低的总拥有成本。

爱立信正在扩充其SPO分组光传输平台(POTP)产品线,新产品于本周在美国加州阿纳海姆举办的美国光纤通信展览会及研讨会(OFC/NFOEC)上亮相。新型SPO 1485采用高密度波分多路复用技术,其较高的10Gbps服务密度能够提升运营商城域核心网的灵活性,而较低的功耗则降低了总体拥有成本。

随着网络社会消费越来越多的宽带、视频和云服务,城域网正面临不断增长的对容量和性能的需求。作为爱立信第四代IP网络产品组合的一部分,SPO系列分组光传输平台提供了简单、易于扩展、高性能、高价值的解决方案,有助于网络运营商满足这些需求。

使用爱立信SPO 1400 系列分组光传输平台的网络运营商能够根据需要灵活地使用DWDM、分组、光传输或同步数字体系交换和传输,实现比单一技术和平台解决方案更低的总拥有成本。此外,SPO 分组光传输平台城域网解决方案还提供了将现有同步数字或同步光纤城域网迁移至分组或光传输的有效方式。SPO产品通过单一网管系统——IP传输网管站的控制,经由城域接入或汇聚,实现从客户端延伸至城域区域及核心网。

新型SPO 1485满足了较低总拥有成本下实现简便10Gbps服务连接和10Gbps传输的需求,并且是低时延长途同调性100Gbps传输的技术。组合使用SPO 1480及其集中式3.2Tbps 光传输网,分组和同步数字交换以及SPO的外部96信道双向、四向和九向可重构光分插复用器,网络运营商将能够扩展其城域核心网络和容量,以高性价比匹配他们的业务。新型SPO 1485沿袭了SPO 1400系列低功耗和高容量密度的重要特征。

爱立信光纤与宽带接入主管Tomislav Migotti表示:“客户对SPO 1400城域区域/核心解决方案所提供的可扩展性和灵活性十分赏识。凭借SPO 1485,运营商现在能够灵活地为光传输、分组、同步数字交换和100Gbps传输部署SPO 1480分组光传输平台,或为多服务DWDM 10Gbps和100Gbps传输方便地部署SPO 1485,并在上述工作之间取得平衡点。通过IP传输网管站点和光网络规划产品,运营商将实现端到端管理,可靠地规划、部署和管理他们重要的网络资产。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次