处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

将电路板尺寸减少70%,尖峰效率>96%稳压器方案

将电路板尺寸减少70%,尖峰效率>96%稳压器方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-21

【导读】稳压器IR3847,不需要散热片即可在25A下工作,其电路板尺寸也比其它集成式解决方案减少了20%,比采用控制器和功率MOSFET的分立式解决方案减少了70%,使一套完整的25A电源解决方案可以在168mm2 大小的电路板中实现。

全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (IR) 近日,宣布推出IR3847大电流负载点 (POL) 稳压器,该产品可将采用纤巧的5x6 mm封装的IR第三代SupIRBuck  系列的额定电流扩大至25A。

由于IR3847使用的新款热增强型封装采用铜夹技术和多项自主创新的控制器技术,所以该器件不需要散热片即可在25A下工作,其电路板尺寸也比其它集成式解决方案减少了20%,比采用控制器和功率MOSFET的分立式解决方案减少了70%,使一套完整的25A电源解决方案可以在168mm2 大小的电路板中实现。

新器件集成了IR一代功率MOSFET,拥有功能丰富的第三代SupIRBuck  控制器。该控制器的主要性能包括可以尽量减少损耗的封装后精确死区时间调整,以及可以优化整个负载范围内的效率的内部智能LDO。新器件还集成了大电流应用所必需的实际差动遥感功能,以及25°C到 105°C温度范围内的0.5%参考电压精度与输入前馈和超低抖动性能,从而将线路、负载和温度上的整个输出电压精度控制在3%以内,满足了高性能通信和计算系统的需求。

作为IR的第三代SupIRBuck单一输入电压 (5V-21V) 系列的产品,IR3847采用专门的调制方案,与标准解决方案相比,可将抖动减少90%。由此带来的另一大益处是可以将输出电压纹波减少30%,同时还可实现更高频率或更大带宽的操作,以带来更小尺寸、更理想的瞬态反应和更少的输出电容。

IR3847采用纤巧的PQFN 5×6mm 封装,为15A 至 25A应用带来市场的电气性能和热性能,比如可以实现超过96%的尖峰效率,在25A下温度仅上升50°C等。新器件的其它增强性能还包括外同步、排序、VTT跟踪和输出电压极限。
   
新器件的引脚分配得到优化,可以轻松放置旁路电容器。同时,针对内部电流限制的热补偿提供三种设置,无需额外的部件和布局即可实现编程。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“有了具有实际差动遥感功能的新款大电流IR3847,IR便可以通过完全集成的解决方案应对受到热度和空间限制的高密度、大电流应用所面临的挑战,该方案适合25A的电流,可以在仅有168mm2 大小的电路板上提供满足负载要求、优于3%的总输出精度,而同类器件的总输出精度一般都是5%甚至更高。IR3847通过大幅减少抖动,使脉冲宽度仅为50ns,因而能够提供更高的闭环带宽,并可以实现更理想的瞬态响应和较低输出电容,同时还可在更小尺寸的电路板中实现较大频率的操作。我们的客户希望不影响基准性能和密度的实现,IR3847可以满足这些需求,并可以进一步简化设计流程。”

IR3847适合工业市场,提供SupIRBuck所具有的标准性能,包括高达1.5MHz的开关频率、预偏置启动、输入电压监测启动、过电压保护、电源正常信号、用于明线反馈和可调式OVP的可选的实际输出电压检测、内部软启动和1.0V低输出电压 (外偏置) 、-40oC到125oC的工作结温等。

规格

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9411次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次