处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可拓展LED等负载照明频谱的电源控制设备方案

可拓展LED等负载照明频谱的电源控制设备方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-20

【导读】对于环境照明或主题照明灯具的设计厂商而言,一些LED照明无法使用某个范围的照明频谱。Littelfuse的电源控制设备拓展了LED、CFL和白炽灯等负载照明频谱使用范围,确保交流线路LED调光器出色开关性能,还可进一步简化电路设计和组装过程。

全球电路保护领域的企业Littelfuse公司推出Q6008LH1LED/Q6012LH1LED系列三端双向可控硅和Q6008LTH1LED/Q6012LTH1LED系列QUADRAC晶闸管电源控制设备。 这些设备是专为用作调光器电路中开关而设计的,负责调节发光二极管(LED)灯泡或灯管的亮度输出。 该系列产品能在不牺牲可靠性或降低调光器性能的情况下,帮助LED灯具交流线路调光器的设计厂商满足各种操作参数要求。 因此,单个控制设备可用于LED调光器,或者用于针对白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)和LED负载设计的组合调光器。

“对于环境照明或主题照明灯具的设计厂商而言,LED照明的面世带来了若干重大技术挑战。 例如,这些新型灯泡和灯管具备极低的实际电流,因此传统型晶闸管会提前关闭,从而无法使用某个范围的照明频谱。”Littelfuse晶闸管电源控制设备产品线的产品总监Corey Deyalsingh介绍说。“这些新型晶闸管的低负载电流特性使得打造一种适用于所有可调光照明负载(LED、CFL和传统白炽灯)的单一调光器设计成为可能。 在开启和高额定结温期间,这些晶闸管(di/dt)的高电流上升率可确保更大的可靠性和设计的灵活性。 我们的新型Q6008LTH1LED和Q6012LTH1LED系列QUADRAC设备在单个封装中组合两端交流开关元件和三端双向可控硅,因此能够进一步简化电路设计和组装过程。”

Alternistor三端双向可控硅(Q6008LH1LED和Q6012LH1LED系列)和QUADRAC(Q6008LTH1LED和Q6012LTH1LED系列)晶闸管电源控制设备可提供以下关键功能与优势:

功能与特色

保持电流可低至6mA;
 UL认证TO-220AB封装;
 110°C额定结温;
 35V/µs静态dv/dt性能;
70A/µs di/dt性能;
 QUADRAC版本内集成两端交流开关元件;
门极三端双向可控硅具有10mA门极灵敏度。

特色

可在极低负载情况下完全控制亮度输出;
安装支架和活动端子之间2500VAC的低隔绝 ;
在降低散热要求的同时提高安全操作系数;
可更好地免除电噪声;
可确保典型LED负载操作特性的安全性;
简化电路设计与布局;
600V阻断能力。

供货情况

Littelfuse Q6008LH1LED/Q6012LH1LED系列Alternistor三端双向可控硅和Q6008LTH1LED /Q6012LTH1LED系列QUADRAC采用500只批量包装和管装方式。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次