处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

决战无闪烁、无电解电容的LED驱动方案

决战无闪烁、无电解电容的LED驱动方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-19

【导读】市面上推出兼容于TRIAC调光的LED驱动器仍难克服闪烁与扩大调光范围的弊病,导致照明设计者不买账。如何突显产品的差异化与附加价值?看看Fairchild、TI、PI、Maxim等厂商如何突破调光闪烁与寿命瓶颈 LED照明驱动器设计翻新…

无电解电容方案解决LED寿命难题


LED驱动器面临寿命难以延长的挑战。为达成LED照明标榜的2万小时使用时间,Fairchild、TI、PI、Maxim等LED驱动器供货商已纷纷开发出无电解电容的LED驱动器方案。 

图 LED驱动器三大功能发展趋势(林苑卿)
 
现阶段电解与电容寿命仅达5,000小时,且单价昂贵,不仅无法符合LED光源使用时间长达2万小时以上的要求,且垫高LED驱动器整体物料清单 (BOM)成本,与LED照明系统商的低成本和长寿命产品策略背道而驰,无电解、电容LED驱动器方案遂应运而生。 

严宗福表示,LED照明灯具运作温度高达80100℃,然电解与电容在高温下容易干燥,故采内建电解、电容的LED可调光驱动器,工作寿命无法超过数千小 时,拖累LED照明灯具寿命。 

周俊宏指出,无电解及电容的LED驱动器方案,虽可缩减成本、体积及寿命,但会产生输出电流涟波大的缺陷,造成LED光源闪烁、寿命衰退及效率下降的问 题,解决之道是加入线性稳压器(LDO),抑或藉由控制模式调降LED驱动器的输出电流涟波。 

在输出电流涟波下降之下,可改采成本及尺寸较小的陶瓷电容,避免引发光源闪烁。 

不仅是匹配TRIAC调光与长寿命,为增加外观的设计弹性,LED照明系统商对于更小体积的LED驱动器同样需求殷切,正借助反驰式初级侧调节(PSR) 拓扑架构LED驱动器缩减尺寸及成本,加速LED居家照明普及。 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次