处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

支持48V微混合动力车的耐高压马达驱动系统方案

支持48V微混合动力车的耐高压马达驱动系统方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-18

【导读】德国英飞凌科技近日推出了耐高压马达驱动IC构成的马达控制系统,此次马达驱动IC分为上方基板上的三个裸片和封装安装。板卡左侧的配备相同。100V的MOS FET有24个,全部位于下侧的基板上。用于控制兼做起动器的交流发电机。

德国英飞凌科技近日推出了耐高压马达驱动IC构成的马达控制系统。 展示了可以支持48V微混合动力车。

该系统用于控制兼做起动器的交流发电机。主要用于有电力再生功能的微混合动力车。据悉,日本汽车厂商已经投产了12V的微混合动力车,据称,该系统具有可支持在欧洲有洽商客户的48V微混合动力车。解说员说,“该系统需要高耐压的半导体,目前除了德国英飞凌以外,别家公司很难做到”。

英飞凌科技日本展示的系统 此次马达驱动IC分为上方基板上的三个裸片和封装(照片上三个淡蓝色圆圈)安装。板卡左侧的配备相同。100V的MOS FET有24个,全部位于下侧的基板上。

据悉,该系统由德国英飞凌的MCU等多款半导体产品构成,据称主要部件为三相马达驱动IC“TLE9180”和功率MOS FET“IPB180N1054-02”。前者的耐压为90V,后者的VDS为100V,均很高。据称,此次展示的系统中,TLE9180分成三个裸片和封装安装,而投产时会只以一个芯片和封装来安装。
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次