处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

适于多种形态的新型汽车显示系统解决方案

适于多种形态的新型汽车显示系统解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-18

【导读】这种适于多种形态的新型汽车显示系统解决方案,采用了独特的光学引擎能够清晰地将图像投射在带有弧度、椭圆或三角形显示屏上,再由显示屏将图像展现给用户。该技术结合了投影电视技术,能够在恶劣的条件下显现出高质量、高对比度的画面。

三菱电机近期开发出一款原型汽车显示屏系统,该系统采用了独特的光学引擎能够清晰地将图像投射在带有弧度、椭圆或三角形显示屏上,再由显示屏将图像展现给用户。

由于汽车内饰风格的需要,有时候汽车显示屏并不是纯平的,可能被设计成椭圆、三角或带有弧度的形态,为了避免图像在显示屏中失真,三菱电机推出了这项显示技术。该技术结合了投影电视技术,能够在恶劣的条件下显现出高质量、高对比度的画面。

图1三菱电机新型显示器

方案介绍及优势说明

1、为了迎合车辆内饰风格,显示器可以设计成各种形态,无需担心显示屏图像失真的问题。新的显示系统能够将图像清晰无失真地投射到各种弧度的镜头上。

其原理是:根据不同的镜头表面弧度对可能发生畸变的图像进行视觉信号输入调整,以矫正该画面在用户眼中的形态。

2、高耐温性、抗振性。为了保证显示器的产品寿命以及稳定的工作表现,设计者为这项新显示系统开发了一种混合散热系统,将高效辐射以及强制冷却系统相结合。此外,全新的结构设计保证了在汽车行驶过程中,显示器的光学引擎几乎不受到颠簸的影响,保证了图像的持续清晰。显示器采用塑料屏幕,塑料能够吸收光线,因此在强光环境中依旧能够保持良好的视野。

图2显示系统内部结构图

   
3、色彩丰富。该显示器采用红、绿、蓝三种色彩的LED灯组成光源,其色域广度为普通显示器的1.5倍,此外,还采用白色LED背光源以进一步完善光源色彩。三种不同色彩的LED灯提供对比度相当高的画面。显示器内部具有一个光线传感器,单独控制每个LED灯发出光线,维持色彩的平衡,将对比度与饱和度控制在适当的范围内。

图3显示器色域图
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22230次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16011次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11876次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9446次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9137次