• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

德国弗劳恩霍夫研究所开发可用视线操作的头戴式显示器

来源:互联网
时间:2013-03-18

分享至:

    德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会(通称弗劳恩霍夫研究所)的德累斯顿有机材料与电子设备中心(Fraunhofer Institute COMEDD)宣布,该中心正在开发的新型头戴式显示器(HMD:Head Mounted Display)“Interactive OLED data eyeglasses”在德国的国际展会“CeBIT 2013”上获得了“Innovation Award IT 2013”的硬件类大奖。

      

  此次开发的HMD(上)和有机EL的微显示器(下)

    这款HMD在眼镜镜片位置配置了利用小型半透明有机EL的微型显示器兼摄像元件,用户可同时看到周围的景色和影像。弗劳恩霍夫研究所早在6年多以前就开始了HMD的研究(参阅本站报道)。这项研究的特点是,从较早时候就采用CMOS技术在硅芯片上集成TFT等电路、并在这些电路上以格子状排列有机EL元件和摄像元件,借此同时实现影像显示功能和摄影功能。而且还可通过该摄像元件来检测用户瞳孔的方向,根据视线来改变显示内容。

    此次获奖的系统由HMD、保存和控制显示影像等的控制器“AR platform”,以及将这两者连接起来的长2m的连接线构成。

有机EL的分辨率提高至8倍且为全彩显示

    HMD利用的有机EL微型显示器的像素数为640×480(RGB),芯片尺寸为13mm×11mm。与在2012年“SID 2012”上公开时的320×240(单色)、19.3mm×17mm的微型显示器相比,子像素数提高到了12倍,分辨率提高到了8倍。

    另外,摄像元件的像素数为128×96,比SID 2012上发表的元件(160×120)略有减少。芯片的光透射率为50%,HMD的重量为187g。影像显示时如同在用户前方750mm处。

    Fraunhofer COMEDD已开始提供该HMD的开发工具包。

标签 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

更多新闻