• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

AMD:架构什么的都去见鬼 性能是王道

来源:mydrivers
时间:2013-03-18

分享至:

去年年底,AMD发布了新一代HD 8000M移动显卡,使用的是现阶段HD 7000M一样的GCN架构。前不久推出的Elite A-Series系列APU(代号Richland)也使用的HD 8000系列GPU,但用的还是老的32nm,底层架构上和早先的VILW 4一样,只不过性能上有了不小提高。

而今年年底将会有桌面版的HD 8000系列,架构会升级到GCN 2.0,算是现有GCN的优化提升版。那这横跨三代架构的显卡都使用是HD 8000的命名,而且从移动、APU到桌面独立,AMD这是故意“混淆视听”吗?

不过对于这看似混乱的命名,AMD似乎有自己的理解。在接受外媒INQUNIRER的采访时,AMD笔记本产品线主管Kevin Lensing明确表示,Radeon HD的数字命名只是向消费者传达该显卡的性能水平,与架构没有任何关系。

Kevin Lensing称:“对我们来说,显卡品牌重要的效果是让用户去购买他们的电脑,用户关心的是性能体验,而不是像科技记者那样去追求显卡的底层架构。”

“比如,Radeon HD 8000中‘8’这个数字并不一定代表GCN架构,也并不一定代表独立显卡。它代表的是AMD在2013年推出的产品,而‘8’后面的数字代表产品的性能等级。跟Northern Islands,Southern Islands, Sea Islands这些统统没有联系,大多数用户根本不会去关心那些,他们只看重实际性能是否牛X。”

事实上,在近的产品宣传中,AMD已经不再着重提使用XX架构,更多是宣传和之前的产品、竞争对手相比性能提升的多少。

当然,Kevin Lensing也坦言:“Richland APU将是后一个配备非GCN显卡的APU,之后的新APU都是新架构了。”

显然,AMD看重的还是普通消费者的感受,管你啥架构,只要性能够好就行,喜欢钻研架构的技术党们还是洗洗睡吧。

标签 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网

更多新闻