• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

麦瑞半导体推出业内首款三输出每路2A同步降压稳压器

来源:EEWORLD
时间:2013-03-18

分享至:

美国加利福尼亚州圣何塞消息—2013年3月15日—高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业 麦瑞 半导体公司(Micrel Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天推出了两款采用麦瑞半导体HyperLight Load®技术设计的三输出高效同步降压稳压器MIC23450和MIC23451。MIC23450可提供每路2A输出电流,MIC23451可提供每路1A输出电流。两款稳压器在PWM模式下工作频率为3MHz,可使用低成本微型电容器和电感器,从而成为业内小、容易使用的三输出降压稳压器。用户可使用外电阻在1.0V至3.3V之间对三路输出进行独立调节。MIC23450 /51支持2.7V至5.5V的输入电压范围,因而适合锂离子/聚合物或碱性/镍镉/镍氢电池应用,以及特别看重功率密度和效率化的直流-直流电源转换。MIC23450目前已经开始批量供应,千片订量起价1.28美元/片。MIC23451千片订量起价1.32美元/片。用户可以通过麦瑞半导体公司官方网站 //www.samplecomponents.com/scripts/samplecenter.dll?micrel  在线订购样品。

麦瑞半导体负责高性能线性和电源解决方案营销的副总裁Brian Hedayati表示:“MIC23450和MIC23451都能提供一流的轻载效率,允许系统设计师降低轻载条件下的电力消耗。这对靠电池供电的应用来说是一个非常重要的要求。受益于麦瑞半导体的Hyperlight Load架构,设计工程师现在可以使用多种多样的电感器和电容器,且不需要任何外部补偿就能保证稳定工作。此外,MIC23451采用麦瑞半导体尖端的铜柱封装技术,大大缩小了器件尺寸,同时提高了器件的热性能和电气性能。”

MIC23450采用热增强5毫米×5毫米32引脚超薄MLF(R)封装,MIC23451采用小型4毫米×4毫米26引脚MLF封装。MIC23450 /51拥有极低静态电流(每路23μA),在负载电流低至1毫安时提供高达81%的效率,效率超过93%。此外,这两款器件提供三个电源正常(PG)输出指示,支持电源排序输入。这两款器件的工作结温范围都在-40到125摄氏度。

标签 麦瑞 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网

更多新闻