• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Maxim Integrated推出精度的电池电量计

来源:EEWORLD
时间:2013-03-18

分享至:

中国,北京,2013年3月13日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出业内精度的电池电量计MAX17050,现已开始提供样品。器件采用公司专有的ModelGauge™ m3算法,将传统的库仑计数方式与专有的基于电压的ModelGauge方式加以结合。MAX17050具有精度,与竞争产品相比,功耗和方案尺寸分别降低4倍和3倍。器件理想用于对电池容量和充电状态精度要求严格的便携式应用,包括:智能手机、平板电脑、移动无线设备、电池备份和便携式医疗/保健设备。

电池电量计设计多采用库仑计技术,库仑计数的短期精度虽然很高,但其长期精度会发生偏移。MAX17050则兼具了库仑计的短期精度、线性度优势和ModelGauge电量计优异的长期稳定性。ModelGauge m3技术通过连续微调消除电池充电状态(SOC)的突变,使用户可以真正信赖所显示的电池电量和状态信息(包括健康状况和电池的剩余容量)。公司的TINI®电源片上系统(SoC)内已经集成了MAX17050的功能电路,便于升级设计,适用于更复杂的系统。

主要优势
• 精度:集成库仑计和ModelGauge技术,自动补偿老化、温度和放电速率造成的偏差;提供各种工作条件下的精确SOC、剩余使用时间和电池健康状况信息。
• 延长电池使用时间:先进的SOC、电压和温度报警机制允许系统微处理器处于休眠模式,从而延长电池使用时间。
• 可方便地升级至完备的电源管理方案:MAX17050已集成在电源SoC内部,统一的IP便于实现完备的电源管理方案,缩短产品上市时间。

业界评价
• Maxim Integrated业务总监Bakul Damle表示:“移动设备生产商越来越重视提升用户体验,并以此作为有别于竞争对手的关键,拥有一款可靠的电量计为用户提供准确的电池状态信息和电池健康状况,有助于实现上述目标。此外,Maxim Integrated高集成度电源SoC中集成了该款业内的电量计IP模块”。
• Databeans研究总监Susie Inouye表示:“新一代电池电量计能够以充电状态、剩余使用时间和电池健康状况等形式预测电池使用寿命,这对于嵌入式电池供电的便携应用十分关键。全球电量计销售额的年均复合增长率高于13%”。

供货及价格信息
• 采用0.4mm间距的9焊球晶片级封装(WLP)。

更多详细内容,请访问此处;如需浏览高分辨率图片,请参见附件。

ModelGauge和TINI分别是Maxim Integrated Products, Inc.的商标和注册商标。

关注Maxim Integrated官方微博(@美信Maxim-IC)://e.weibo.com/maximintegrated。

关于Maxim Integrated
Maxim Integrated的模拟整合方案帮助我们的用户脱颖而出。公司2012财年的销售额为24亿美元。

标签 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购

更多新闻