来源:21ic
时间:2013-03-18
新一代 AirPrime 模块将多核处理器、安全云服务和开放式应用程序架构集于一身,只需一个模块便可提供完整的 M2M 生态体系,在全球堪称。
2013 年全球移动大会,2013 年全球嵌入系统大会
Sierra Wireless作为机对机 (M2M) 和互联设备解决方案领域的全球者,今日推出业内的嵌入式无线通信架构,旨在大幅简化和加速 M2M 解决方案的开发和部署。该架构支持新一代 AirPrime 嵌入式无线模块使用 2G 到 4G 技术。新模块将率先在全球配备以下功能:
强大的多核处理器,具备专有应用程序内核和集成的 M2M 功能,可简化系统设计、降低系统总成本,并显著降低能耗
与安全云服务实现内置连接,可简单集成企业应用程序与机器数据,并提供可轻松扩展至上百万台设备的便利远程管理
开放式应用程序架构,配备方便易用的功能块,包括基本的 M2M 库和开发工具,可为嵌入式软件开发人员节省时间,加快产品入市
对简化嵌入式无线通信的集成来说,在单个模块上实现完整的 M2M 上下游系统是巨大的飞跃;开发人员可借此将更多的时间放在开发自己的核心应用程序和业务模型上,无需花费大量时间解决无心通信集成难题,从而极大加快了产品入市。
“尽管带有集成无线连接的设备在数量和种类上都增长迅速,但构建和部署这些设备及其相关应用程序依然是 M2M 开发商要面临的关键问题。”Sierra Wireless 的 M2M 嵌入式解决方案高级副总裁 Didier Dutronc 表示,“利用处理能力和无线模块内部的专用 M2M 功能,以及预先集成的云服务,客户能以更简单、快速和经济的方式来提供和部署其 M2M 解决方案。”
强大的多核处理器
新一代 AirPrime 模块的 2G 版本采用全球首个专用 M2M 芯片系统。与 ARM 的结合使其具有完整的 M2M 专用接口,并带有先进的三核心架构,其中包括 2G EDGE 调制解调器和专用高速 ARM 应用程序处理器,同时还采用了 ARM Cortex-M0 处理器来实现超低能耗运行。
“机对机通信作为迅速发展的领域具有极为专业而复杂的要求,可能随着终应用程序的不同而存在巨大的差异。”ARM 的移动解决方案总监 Laurence Bryant 表示,“Sierra Wireless 提供了一种基于专用 Cortex-M0 处理器的开放式开发环境,以全新方式实现多元化市场中特定的需要。”
全新 AirPrime 模块的 3G/4G LTE 版本采用 Qualcomm Technologies 的 Gobi 9x15 芯片组。这一多模式调制解调器解决方案集成了 3G 和 4G LTE 的所有模式。由于采用了支持 Linux 的专用 ARM Cortex A5 处理器,Qualcomm Technologies 提供的这些芯片组还能支持为强大的商用 M2M 应用程序。
“Qualcomm 的技术创新大大推动了当今世界的互联,无论是智能手机、笔记本电脑、平板电脑,还是各种其他设备,都能参与到正在迅速扩张的互联网世界中。”Qualcomm Technologies 的市场拓展副总裁 Nakul Duggal 说,“我们很高兴能够与 Sierra Wireless 合作,我们功能完备的芯片可为其 M2M 商用解决方案提供各项支持,包括提供当今应用程序所需的 3G 和 4G 连接能力,以专业集成应用程序处理器来简化无线集成、降低系统成本和缩短上市时间。”
安全云服务
与 AirVantage M2M Cloud 的无缝集成进一步降低了开发、部署和运行新 M2M 解决方案的人力和成本。AirVantage 可提供安全、可扩展的“设备到云”基础设施,以及遍布全球的顶级数据中心。它具备两种组件:
AirVantage 企业平台可用于收集、传输和存储机器数据,并可处理和计划事件,兼容任意数量的设备及全球任何网络运营商。解决方案开发商可通过基于云 API 标准的 AirVantage 企业平台 API,迅速将机器数据与其自身的企业应用程序和后端系统集成。
AirVantage 管理服务可用于集中部署和监控 AirPrime 嵌入模块,包括调配设备设置、提供固件和嵌入应用程序的更新,并在全球网络范围内管理通话时间订阅,让管理数百万无线设备如同管理单台设备一样轻松。
开放式应用程序架构
Sierra Wireless 拥有超过10 年的行业经验,部署的设备多达几百万台,一直处于行业前沿,提供先进的开放式应用程序架构技术(包括为 M2M 应用程序设计的操作系统、一套完整的软件库,以及强大易用的集成开发环境),以便加速 M2M 解决方案的嵌入式软件的开发。新一代 AirPrime 模块将提供业界的Open AT? 应用程序架构,并支持 Linux 系统,进一步发挥多核心处理器架构的强大功能,并内置 AirVantage M2M Cloud连接性能。
新一代 AirPrime 嵌入式无线模块
AirPrime WP 系列基于新架构设计,能够提供化的解决方案将无线通信集成到几乎任何工业级设备中,并支持大量 M2M 应用,如智能仪表、远程监控、传输、安全系统、网络和医疗保健。汽车行业无线服务是 AirPrime AR 系列的扩展项目,它能够提供强大而稳定的车内连接性,可满足严格的汽车制造标准,还能降低集成的复杂性。这类模块的样品计划将于今年第二季度推出。
本周,Sierra Wireless 与 ARM 将参加在西班牙巴塞罗那举行的全球移动大会和在德国纽伦堡举行的全球嵌入系统大会,届时将展示全新的模块架构及其为 M2M 应用程序开发商带来的优势。您可前往全球移动大会 6 号厅 6A31 展台观看 ARM 展示,或前往嵌入系统大会 4A 号厅 224 展台观看 Sierra Wireless 展示。