• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

功能丰富 三星发布安卓旗舰Galaxy S4

来源:新浪手机
时间:2013-03-16

分享至:
   

三星Galaxy S4
  新浪手机讯 北京时间3月15日早上7点,三星电子在美国纽约发布了旗舰安卓智能手机Galaxy S4。这场类似舞台剧的发布会和有着丰富功能的Galaxy S4让人耳目一新。

  硬件配置:

  三星Galaxy S4使用在CES发布的三星Eynos 5双四核处理器(四核A15+四核A7)。在特定市场处理器类型可能有所区别。

  三星S4的厚度为7.9毫米,重量为130克。,它使用5英寸1080P分辨率HD AMOLED 441ppi屏幕,2GB RAM和16GB/32/64GB ROM。该机摄像头为后置1300万和前置200万的搭配,电池则为2600毫安时。

  在无线连接方面,三星S4支持所有制式和频道的4G LTE网络(TDD-LTE和FDD-LTE),此外还有Wi-Fi a/b/g/n/ac、红外和蓝牙4.0。

  丰富软件功能:

  三星Galaxy S4采用安卓系统,为其加入了相当丰富的个性化功能。它的前置摄像头和主摄像头可以同时拍照或拍摄视频,且可以在视频通话时使用,这样通话时就能多出一个场景,并且可以进行连续拍摄并挑出部分照片合成在一张照片。三星还Galaxy S4新加入了即时翻译和和相册制作工具。

  S4加入了多种动作手势功能,包括智能滚动和暂停、悬浮触控和控制等。

  此次三星还新加入了为旅游和开车优化的新功能,配合各种配件和内置的S-Health工具,S4可以帮助用户健身,此外,三星Galaxy S4也可搭配三星在MWC上发布的Home Sync来同步或输入画面到高清电池机。

  三星Galaxy S4有黑白两款,将于第二季度开始在美国和欧洲上市,年内还有新的配色加入。(臧智渊
标签 元器件搜索 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

更多新闻