• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

意法半导体推出STM32 ARM Cortex微控制器

来源:我爱方案网
时间:2013-03-12

分享至:

【导读】全新180MHz STM32F429/39系列进一步扩大STM32系列在Cortex-M微控制器市场的性能优势,新的制造工艺和设计技术降低了停止模式的电流消耗,可延长便携应用的电池寿命。

的STM32 ARM Cortex微控制器拥有市场的性能和图形处理功能,意法半导体与SEGGER达成的软件协议让用户界面可提供更丰富的功能

意法半导体宣布新系列微控制器首批样片现已上市。新系列微控制器整合目前性能的180MHz ARM Cortex-M4内核和图形增强技术,实现了功能更丰富的用户体验,意法半导体还携手市场的软件厂商SEGGER为嵌入式图形开发提供更多的软件支持。此外,意法半导体宣布集成超大存储容量的168MHz系列已投入量产,该产品在2012年起为主要客户提供样片。

全新180MHz STM32F429/39系列进一步扩大STM32系列在Cortex-M微控制器市场的性能优势,新的制造工艺和设计技术降低了停止模式的电流消耗,可延长便携应用的电池寿命。此外,STM32F429/39拥有多项新功能,如TFT-LCD控制器、加快图形处理性能的ST Chrom-ART Accelerator™和SDRAM存储器接口,让智能电表、小家电、工业设备及医疗设备等应用的图形用户界面拥有更丰富、更绚丽的内容以及更直观的操作特性。

I2S TDM(集成电路互连音频时分多路复用)接口可实现多路音频设计。新系列的部分产品还为嵌入式处理器提供及强大的防复制安全功能,全新STemWin图形软件还可访问SEGGER emWin嵌入式图形软件栈,充分发挥这些新的图形硬件功能的优势。
意法半导体向STM32客户免费提供STemWin软件。该软件内置SEGGER VNC虚拟网络计算系统,可运用互联网协议远程查看用户界面。该软件还为开发人员提供其它强大的功能,其中包括窗口管理器和小工具包、触摸屏/鼠标支持,存储器上下文可实现无闪屏刷新。

意法半导体微控制器部总经理Michel Buffa表示:“随着STM32F429/39系列上市,STM32系列又树立一个新的重要标准。我们非常高兴与SEGGER携手及时为客户开发出高品质图形开发工具STemWin,让我们的客户能够充分发挥STM32F429/39系列的新功能。”
Buffa补充说:“2012年11月发布的STM32F427/37系列也已投入量产,这些产品具有出色的内核性能和市场的存储容量,支持功能丰富的应用和强大的软件环境。”

STM32F429/39已向主要客户提供样片,采用现有的LQFP100、LQFP144、WLCSP、LQFP176和 UFBGA176封装。此外,意法半导体还推出两款超过200引脚的LQFP208和TFBGA216封装,更多的I/O能够让设计人员限度发挥新产品的性能和功能。
STM32F429VGT6内置1MB闪存和256KB SRAM,采用LQFP100封装;STM32F439BIT6内置2MB闪存、256KB RAM和加密/哈什处理器,采用LQFP208封装。

标签 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台

更多新闻