• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

首款配合MATLAB和Simulink支持ARM Cortex-M系统的Embedded Coder

来源:我爱方案网
时间:2013-03-12

分享至:

【导读】基于消费者对MATLAB和Simulink支持要求强烈,意法半导体主动开发超越单纯Cortex-M处理器所支持的能力范围,开发出更多的外设模块,简化PIL仿真测试过程。

ARM与横跨多重电子应用领域、的半导体供应商意法半导体携手宣布首款配合MATLAB和 Simulink支持ARM Cortex-M系统的Embedded Coder已上市。

意法半导体与ARM的合作项目获得MathWorks的全面支持,使软件开发人员能够在MATLAB和Simulink环境中开发算法,然后在处理器在环(PIL)仿真中编译目标,集成、调试和测试这些模型。Embedded Coder生成的C代码运行于STM32评估板上,Keil™微控制器开发套件(MDK-ARM)的调试器与Simulink直接交互,进一步简化了代码集成过程。

意法半导体微控制器产品部总经理Michel Buffa表示:“基于消费者对MATLAB和Simulink支持要求强烈,意法半导体主动开发超越单纯Cortex-M处理器所支持的能力范围,开发出更多的外设模块,进一步简化PIL仿真测试过程。此外,让DSP标准工具可运行在基于Cortex-M内核的 STM32微控制器上将有助于我们的客户寻找更多的机会。”

ARM嵌入式系统市场部总监Richard York表示:“这个项目让开发人员能够轻松高效地开发测试更多的模型,直到为基于Cortex处理器的开发项目生成优化的代码。MATLAB、Simulink与Keil MDK-ARM的整合是市场两个好的软件开发工具链的整合。对于开发人员来说这是一个好消息,因为他们可以更快速地推出基于Cortex处理器的创新系统和产品。”

MathWorks设计自动化市场总监Paul Barnard表示:“MathWorks非常高兴能够与ARM、意法半导体合作研发出市场首款支持Cortex-M系统和Keil MDK-ARM的Embedded Coder代码生成工具。为设计人员使用模型式设计配合MATLAB和Simulink开发高度优化的基于Cortex-M处理器系统提供流畅的设计流程,这项合作成果是一个非常重要的开端。”

目前ARM向早期用户直接提供新的Embedded Coder支持包Beta测试版,预计于今年4月提供正式版下载服务。

标签 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购

更多新闻