• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

未来人会随身携带哪些传感器?

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-03-12

分享至:
  • 近来,可穿戴只能设备成为热议的焦点,据国外媒体报道,微软Xbox业务负责人Don Mattrick日前在公司内部的TechForum大会上表示未来十年可穿戴式智能设备会迅速发展,他认为未来我们至少会在身上穿着10个 传感器 ,用于收集各种信息。

    这十个传感器会包含哪些?虽然Don Mattrick并未详细介绍,但我们现在就可以根据已有的信息进行一番合理的YY。

    光从手机来看,至少就有摄像头、GPS芯片、重力加速度传感器、光线感应器等。

    而炒了很久一直未上市的Google Glass将是穿戴式智能设备的一大方向,它具有拍照、声控、视频通话等功能,还可以接入网络。相比手机,Google Glass需要实时监测使用者的动作和位置,需要更多的传感器,所以摄像头、加速传感器、指南针、陀螺仪之类更少不了,而且还会更精密。

    至于近段时间广受关注的智能手表,更是各种 传感技术 的高度集成。例如手表的体积小,没有大尺寸的触屏供你操作,各种功能的实现需要更加精确的动作感应来实现。即使离开智能的概念,现有的手表早就开始集成气压/高度/水深计、温度计、罗盘、血压计、重力感应器、太阳能面板、红外发射器、电波接收器等。

    从微软方面来看,虽然目前没有穿戴式设备的具体消息放出,但相关的储备技术已经有了不少。例如微软在测试一个名为Joule的心脏检测仪,内置触摸屏和GPS、蓝牙等功能,戴在手腕上,即可用于健身也可用于医疗。

    微软Xbox 360的Kinect体感外设大家已经很熟悉了,它其中就集成了包括激光测距仪和3D摄像头等设备。传言称微软有一个叫Project Fortaleza的研究计划,是一个类似Google Glass的眼镜,但技术更进一步,具有增强现实的功能,可以配合Kinect在Xbox上实现更酷的游戏体验。

    不过谁知道这项技术会不会扩展到更广泛的用途中呢,Kinect早也是只用在游戏中,现在不也在医疗和工程等行业里得到应用了吗?

    除了这些硬的东西,微软在线服务部门总裁Qi Lu还透露未来会为穿戴式智能设备提供特别优化的Bing搜索服务,并且这些设备的用户与好友进行信息的分享。

    如此看来,未来在身上穿戴十个传感器都还不够!

  • 标签 传感器 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

    更多新闻