• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

传三星Galaxy S4或将支持悬浮触控手势

来源:腾讯数码
时间:2013-03-11

分享至:

腾讯数码讯(编译:张晓微)根据著名三星手机新闻网站SamMobile的报道,万众期待的三星Galaxy S4将会拥有之前应用在索尼Xperia Sola身上的悬浮触控手势(Floating Touch)功能。悬浮触控手势使用起来将非常方便,可以让用户在不接触屏幕的情况下通过手势来进行功能操作。虽然之前三星公司只是口头上表示将会对未来的旗下手机增加悬浮触控手势功能,但是这次三星已经正式确认将会在其下一代旗舰Android智能手机Galaxy S4上采用该项功能,并且与索尼Xperia Sola仅仅在网页浏览上有效不同,三星Galaxy S4所采用的maXTouch S技术无疑要高端许多,并且将会在更多的功能上支持悬浮触控手势技术。这对于广大Galaxy系列粉丝来说,绝对非常令人兴奋的好消息。

之前我们已经知道了三星Galaxy S4将会通过前置摄像头支持眼控追踪功能,实现智能滚动与智能播放暂停旋转等功能。另外,根据SamMobile网站的报道,除了上面提到悬浮触控手势与眼控追踪两项新功能之外,三星Galaxy S4将还会拥有令人意外的新亮点。Galaxy S4可能将会采用一种全新的显示面板,而这种全新的AMOLED材料被称作“GREEN PHOLED”。“GREEN PHOLED”显示面板将通过增加黄色与绿色显示的比例而将整个显示屏显示效率提高25%。这对于智能手机的电池续航来说,绝对是一个好消息。而采用“GREEN PHOLED”的显示面板依然会是分辨率非常惊人的显示效果。我们可以通过三星的预热广告来看看采用新材料的显示屏究竟是什么样,在视频的结尾,小男孩打开盒子时甚至有一道亮光从里面发射出来,这无疑暗示了三星新材料显示屏的威力。小编甚至认为三星的这种全新显示屏材质将会产生与当年彩色电视机同样的革命性效果。

如果你认为三星Galaxy S4仅仅将会拥有悬浮触控手势、眼控追踪、“GREEN PHOLED”三种新改变,那么你大错特错了。同样根据内部人士透露,Galaxy S4虽然在发布时将会使用Android 4.2.1系统,但是同样在3月份,Galaxy S4将会首先升级到Android 4.2.2系统,也将会拥有一个全新的被三星称为“Orb(360度照片拍摄三维视觉)”的拍照新功能。同时,Galaxy S4在硬件参数上也相当抢眼,八核Exynos处理器、2GB运行内存、1200万像素摄像头及全新的TouchWiz 2.0自然用户体验界面。

之前媒体已经报道过许多关于Galaxy S4外型的模拟图片,但是目前为止我们还真的不知道哪个与事实接近。也许对于粉丝们来说,真的无法想象一台采用八核Exynos处理器、全高清GREEN PHOLED AMOLED显示屏高通Snapdragon 600 SuperLCD3等配置的手机究竟是什么样子。

三星将于3月14日在美国纽约时代广场为Galaxy S4举办盛大的发布会,并且将会通过时代广场的大屏幕、YouTube与Facebook等方式进行直播。不过目前三星方面还并没有为Galaxy S4制作专门的发布倒计时页面。

标签 LED显示屏 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购

更多新闻