• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

SMSC推出可定制化TrustSpan安全闪存储存与智能卡读卡控制器

来源:EDN电子技术设计
时间:2011-12-20

分享至:

 

致力于实现多样化系统连接的半导体厂商SMSC日前推出TrustSpan安全产品系列,可满足PC、外设与嵌入式市场对灵活、自定义安全解决方案日益增长的需求。SMSC的高速USB安全闪存控制器SEC2410可为闪存驱动器和便携设备提供具有嵌入式加密功能的高速数据传输性能。基于硬件的嵌入式加密技术采用AES,几乎无需牺牲效能便能提供顶级安全性。此外,SMSC的新系列智能卡阅读机控制器包括SEC1100 和 SEC1200,能为笔记本或台式机、显示器、扩展坞、打印机和网络接入点等主机设备提供高级用户、普通用户或机器身份识别功能。

SMSC安全产品部门全球技术营销总监Guy Stewart表示:“层出不穷的身份、数据与金融盗窃案件,以及对企业、政府和军方数据库的攻击,正推动着高安全性、基于USB的用户和机器身份识别与加密存储方案市场的快速扩大。供应商和设备制造商希望能够保护来自于新型云端服务、应用商店与内容传输所创造的营收。这些应用都要求可定制化的设备,并具有安全性需求,以满足随时连网便携设备的安全,以及低成本、小尺寸与低功耗需求。”

保护储存在USB闪存驱动、便携设备与网络节点中的数据,是政府、银行、企业、内容提供商和个人的首要考虑。SMSC的SEC2410提供了一款灵活、低成本的单芯片数据保护解决方案,它是支持硬件AES技术的高速USB 2.0闪存控制器(FMC)。SMSC的另一款新产品SEC4410,除了具备与SEC2410相同的特性外,还包括了嵌入式应用的高速互连(HSIC)接口。SEC2410/4410可支持常用的Secure Digital (SD)和MultiMediaCard (MMC)格式,能处理超过35Mbps的数据传输率。这两款器件还具有完整的软件库原始代码、功能强大的ARM Cortex M3处理器、32个通用I/O、SPI和I2C主总线接口、一次性可编程(OTP)内存、以及可执行的RAM,也非常适用于需要安全端点控制器的设计。SEC2410可为安全USB闪存驱动提供参考设计同时为自定义解决方案提供强大的软件开发工具包(SDK)。

SMSC的SEC1100和SEC1200是内置USB、SPI或UART接口的低成本、低功率单芯片智能卡控制器。通过软件和硬件的结合,这两款器件提供高性能、灵活、可定制化的设计选项。的EMV认证可强化智能卡与新、旧主机操作系统间的互操作性。USB芯片卡接口设备(CCID)固件可为开发自定义应用提供一个快速、简易的平台。OTP内存可为自定义固件或特定供应商器件数据提供灵活性。OTP内存可以由SMSC在芯片制造阶段进行全部或部分编程,或是在产品终组装阶段由客户自行处理。

SMSC免费附赠与值得信任的USBCheck在线设计审核服务,可供这些安全器件的客户作为应用设计之参考。

供应情况

SEC1100和SEC1200可提供从小尺寸、16引脚QFN,到高灵活性48引脚QFN的不同封装。SEC2410和SEC4410都可以64接脚和72接脚QFN封装形式供货。所有器件的样片即日起开始供应。


SMSC推出可定制化TrustSpan安全闪存储存与智能卡读卡控制器

 

标签 SMSC 读卡控制器 TrustSpan Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻