• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

新一代Mac Pro或将配备Mac史上强显卡

来源:mydrivers
时间:2013-03-08

分享至:

蓝宝近日发布了一款专门面向苹果平台的显卡“Radeon HD 7950 Mac Edition”,而这也是Mac上迄今为止强大的显卡,极有希望出现在新一代Mac Pro台式机中。

为了配合苹果风格,该卡采用了乳白色的外壳(里边还是真空腔均热板散热器),苹果玩家用起来应该倍儿有面子,而因为苹果系统对PC硬件的兼容性限制,蓝宝为其搭配了特制的BIOS。

规格参数上则和Windows PC版的差不多:1792个流处理器、112个纹理单元、32个ROP单元、核心频率800MHz、384-bit 5GHz 3GB GDDR5显存,输出接口提供了一个DVI、一个HDMI、两个niniDP。

价格么,450美元左右,约合人民币2800元,同样颇有苹果风范——PC版的低已经杀到1999了。

其实在去年底的时候,就有人发现Mac OS X 10.8.3开发者预览版中已经加入了对AMD Radeon HD 7000系列众多显卡的支持,被视为苹果要引入的象征。

标签 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻