来源:EEWORLD
时间:2013-03-08
中国上海,2013年3月4日讯——为力争实现更佳的音质和更大的输出音量,的手机制造商一直在提升用于驱动微型扬声器的内部电压——从3.3V到5V,而近更是高达8V。在上周举行的2013全球移动通信大会上,恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)推出了其全新的TFA9890扬声器驱动器IC,它让集成式DC/DC转换器实现了无可比拟的9.5V升压电压。增加音频驱动器IC的电压裕量可防止放大器剪峰,并在音量处保持较高的音质。TFA9890是目前性能强大的用于微型扬声器的驱动器,它可安全驱动破纪录的4 W峰值功率至标准8欧姆扬声器(典型额定值为0.5 W),明显提高了手机、平板电脑、电视机和便携式扬声器的声音输出和音质。
恩智浦移动音频解决方案全球市场总监Shawn Scarlett表示:“随着手机产品继续向多媒体设备方向发展,客户的需求非常清楚:是否具有更佳的音质就是区分只能将就使用的手机和让人钟爱的手机的标准。我们于去年推出了TFA9887音频IC,其在商业上的成功对于整个行业来说是一种推进,而TFA9890则提高了移动设备的音质标准。”
先进的扬声器保护功能,可实现卓越的音质
传统方法要求去除低音频率以避免损坏扬声器,而TFA9890采用由TFA9887引入的备受赞誉的高级扬声器保护功能,可在接近峰值输出的条件下始终实现安全工作。该器件的全集成保护功能包括了自适应扬声器振幅控制,这是一种可补偿真实世界中声音环境变化的独特方法。该IC可测量输入扬声器的电流和电压,并利用该信息调整保护算法,使其适应壳体老化和损坏以及扬声器端口堵塞等变化。
凭借其基于反馈原理的扬声器振幅保护算法,TFA9890这款集成了恩智浦CoolFlux DSP、一个带电流检测的D类放大器和一个DC-DC转换器的单芯片器件,可向8欧姆扬声器提供的功率几乎是TFA9887所能提供的两倍,并且声音输出典型值也要高6-12 dB。除了增大扬声器音量,DC-DC转换器的9.5V升压电压还可通过增加电压裕量和消除放大器削波来提高音质。
其它可提高音质的电路和算法包括高级削波抑制算法,它能够监控音频性能,甚至当电源开始下陷时,避免削波。带宽扩展会增加扬声器谐振以下的低频响应。此外,TFA9890中的智能DC-DC升压转换器还可防止音频系统造成移动设备的电池欠压问题。高级嵌入式算法无需单独许可即可获得,允许设计人员定制音质并选择性优化手机性能。
TFA9890已面向主要客户推出样品,并将于2013年第二季度正式发布。恩智浦已于上周举行的2013全球移动通信大会上展示了该产品的性能(7号展厅,A111);如需观看视频,也可点击:
//v.youku.com/v_show/id_XNTIwNzA3MDYw.html
相关链接:
• 视频:TFA9890简介:声音更响、低音更深、音质更佳、产品更安全:
//v.youku.com/v_show/id_XNTIwNzA3MDYw.html
• 恩智浦TFA9890产品信息://www.nxp.com/pip/TFA9890UK
关于恩智浦半导体
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI) 以其的射频、模拟、电源管理、接口、安全和数字处理方面的专长,提供高性能混合信号(High Performance Mixed Signal)和标准产品解决方案。这些创新的产品和解决方案可广泛应用于汽车、智慧识别、无线基础设施、照明、工业、移动、消费和计算等领域。公司在全球逾25个国家都设有业务执行机构,2012年公司未经审核的营业额达到43.6亿美元。更多恩智浦相关信息,请登录公司官方网站//cn.nxp.com/查询。