来源:腾讯
时间:2013-03-08
随着网络传闻的增多,iWatch的关注度迅速升温。虽然iWatch是一款非常令人期待的产品,不过也有消息称这将是一款利润相当丰厚的产品。很多年以来,苹果iWatch一直都是极富幻想性的设备。随着谣言的升温,所有的目光都被吸引到库比蒂诺(苹果全球总部所在地),今年他们终于要带来大众们一直所期望的东西。而的问题是,哪一个故事会终胜出?螺旋形UI?基于iOS系统定制?柳木玻璃?手镯式设计?
设想这些想法如何实现是一件很有趣的事。多亏了设计师们、记者们和学生们,我们不需要在我们的脑子里想象这些内容。这些概念设计大师已经为这款未发布的设备带来了很多高质量的创意,所以,让我们来大饱眼福吧。我们排除了一些利用全息影像技术做出的设计,并非我们反对这样的创意,刚好相反,这些想法让我们大吃一惊--真正的原因其实是这些设计无法在短时间内得以实现。
这些内容中包括了从很多年前开始直到如今的设计创意,其中不仅有附加型设备,也有完全独立的设备,而哪些是你的爱呢?
Esben Oxholm/Yanko Design设计
这款设计借鉴了iPhone 5的元素。它配备了可弯曲的玻璃材料,显示屏下方有home键,哑光黑色铝制表带,内侧是橡胶层。
Antonio De Rosa/ADR Studio设计
ADR完成了数款iWatch概念设计,提出了edge-to-edge(无边框)显示屏设计,10MP摄像头,A6处理器,WiFi,蓝牙,32GB存储,支持FaceTime的摄像头,以及支持RSS订阅和天气的组件。这款设计的材料包括聚碳酸酯,铝,Kevlar和PK2,能与用户的iPhone配对,完成打电话和其他交流性的功能。
Nikolai Lamm设计
这款设计是受到Ikepod watches的启发,Ikepod watches的拥有者是Marc Newson,他是Jony Ive的朋友。这款设计是基于苹果的螺旋导航专利,设计者将这款设备当做是iPhone的附加设备,通过无线与iPhone协同工作。
Anders Kjellberg设计
Kjellberg的设计看上去更像是传统的腕表,不过这款设备却有16GB的存储空间,8MP的iSight摄像头,和1080p高清视频摄像头,蓝牙4.0,无线充电和同步,螺旋仪,加速计和传感器,以及内置锂电池。同时,这款设备还拥有FaceTime,Retina显示屏,应用商店,支持iTunes,地图,iPod,天气,Airplay等。