• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

飞兆半导体公司推出并行处理核心BLDC/PMSM 电机控制器

来源:EEWORLD
时间:2013-03-08

分享至:

电机控制应用设计人员目前正在从传统的通用或交流电机设计转换到更为成熟的无刷直流(BLDC)电机或永磁同步电机(PMSM)设计。 然而,如果设计人员不能有效获得高级、复杂的电机控制算法,不管选择哪一种方法都具有挑战性。 这可能会导致巨大的研发资源支出及更长的设计时间。

为帮助设计人员应对这些成本和软件负担,飞兆半导体公司(纽约证券交易所代号: FCS)开发了 FCM8531 模拟及数字集成式电机控制器。 FCM8531 是一款定制的可配置解决方案,配有帮助电机控制设计人员缩短上市时间且小化软件设计工作的用户指南、参考设计和评测板。

单芯片设计中的并行处理器

FCM8531 是一款三相混合 BLDC/PMSM 控制器,具有两个并行处理器 - 一个先进的电机控制器(AMC)和一个嵌入式微控制器(MCU)。该产品针对复杂的电机控制应用,提供了一个完整的单芯片解决方案。 这两个核心处理器独立工作,但通过有助于避免系统挂机并增强硬件保护的内部通信接口协作进行数据交换。 FCM8531 通过其集成式硬件控制器和 MCU 接口管理功能限度地减少软件负担,并实现了更高效且快速的负载响应电机系统。

实现简化功能的定制设计

AMC 能够适用各种电机设计,使用可配置和存储的飞兆半导体库执行功能强大的算法,如正弦波控制、磁场定向控制(FOC)及直接正交(DQ)控制},以提供高性能电机控制功能。 与 AMC 配对使用的 MCU 接口使用户能轻易改变寄存器的值,满足不同电机操作流程及特点的要求。 该器件非常适合于解决无速度传感器风扇应用中的启动抖动,以及各种风扇和泵应用中的噪音和低效率问题。 FCM8531 具有多种硬件保护功能,如过压保护和过流保护。其设计考虑及提供对所有故障模式的快速响应,同时嵌入式 MCU 可轻易地实现额外功能。

易于使用的开发工具

飞兆半导体的电机控制开发系统(MCDS)由一个集成开发环境(IDE)和一个允许工程师配置 AMC 并为 MCU 开发代码的 MCDS 编程工具组成。 该系统与处理核心一起提供一个集成式软件工程平台,有利于快速开发电机控制程序。 MCDS-IDE 易于使用并完善了设计目标时间表。当与 MCDS 编程工具套件一起使用时,可快速完成代码编程,从而可实时调整电机运行信号。
特点与优势:

• 使用集成式 MCU 的 AMC 限度地减少软件负担,并提供灵活的设计适应性
• 并行处理器避免系统挂机,并提供更高的系统可靠性
• 功能强大的算法 库,无需任何技巧即可限度地减少资源使用
• MCDS 开发工具、大量设计资源、参考设计及培训

封装和报价信息(订购 1,000 个,美元)

按请求提供样品。交货期:收到订单后 8-12 周内
FCM8531 可提供 LQFP32L 封装,价格为 2.42 美元。

飞兆半导体的电机控制产品组合中新增 FCM8531,如结合使用飞兆半导体的辅助电源、功率因数校正(PFC)、栅极驱动器、智能功率模块(SPM®)解决方案,则可提供完整的电机系统解决方案。正是这种类型的整体解决方案使飞兆半导体成为提供高度集成式产品的。这些集成式产品可提供更佳的电源效率和系统可靠性,同时降低工程开发时间及系统成本。
飞兆半导体: 解决方案助您成功!

查看产品和公司信息视频,听取产品信息网上音频,以及阅读飞兆半导体博客(英文版),请访问网页://www.fairchildsemi.com/engineeringconnections
阅读飞兆半导体博客(中文版)并发表评论,请访问://engineeringconnections.cn/
查看飞兆半导体在微博发放的实时产品信息,请访问://t.sina.com.cn/fairchildsemi

查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-3250-7688;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站://www.fairchildsemi.com/cn/。

飞兆半导体公司简介

美国飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor;纽约证券交易所代号:FCS) - 全球营运、本地支持、创新观念。飞兆半导体专为功率及便携设计提供高能效、易于应用及高增值的半导体解决方案。我们帮助客户开发差异化的产品,并以我们在功率和信号路径产品上的专业知识解决他们遇到的困难技术挑战。查询更多信息,请访问网站:www.fairchildsemi.com。

标签 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购

更多新闻