• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

HD高清引发中国百万像素监控镜头纷争

来源:中关村在线
时间:2013-03-08

分享至:

HD高清不可逆转的趋势

    如今正流行着一股高分辨率的热潮,百万像素镜头成了数码相机中重要的配件。在许多情况下,终端用户希望得图像质量和分辨率更高的视频画质。然而,有太多的监控系统制造商和厂商仍没有意识到,对于百万像素摄像机来说,镜头不只是单纯的镜头。在中国,一些安防厂商打开了百万像素镜头的潘多拉盒子。

  不可逆转的趋势

  从2010年起,HD高清设备就已经开始应用到基础监控设施中,在平安城市项目中,网络升级和宽带拓宽让百万像素看到了增长的空间。据统计,目前百万像素镜头的产出占镜头总产量的30%,通过这一现象可以反应出,未来3~5年高清镜头在市场中将出现大幅度增长。

  显然,百万像素摄像机需求在不断增加,传统光学成像设备不能充分发挥CCD的高清功能;一个百万像素的摄像机所需要的镜头与传统模拟摄像机不同,高分辨率摄像机需要搭配高质量镜头。无论是经销商或用户,大家对百万像素的未来趋势毋庸置疑;许多制造商也认为,高清晰对比普通镜头更有利于监控。

  案例实测

  毫无疑问,一个标准的模拟摄像机镜头与百万像素镜头的成像效果有很大的差异。在实际应用中,如车牌识别、人脸识别都采用高像素镜头,从而获得高分辨率图像并呈现一些必要的细节。

500万高清摄像机抓拍道路

  以交通为例,利用百万像素摄像机,不仅可以扑捉到车牌信息,甚至死机的外观也能够看得一清二楚。一旦发生肇事逃逸问题,高清图像能够帮助警察快速地锁定嫌疑人。此外,高清晰探头还能覆盖更多的空间,可以代替多部传统的模拟摄像机。节省初次建设成本的同时还能够减少后续维护费用。

高清镜头的技术挑战

    在实际应用中,高清镜头通过数码变焦已经把图像放大,包括图像边缘部分。不同于鱼眼监控,鱼眼是使用超广角镜头,提供查看超宽领域具有更好的图像分辨率,是一种桶形失真的状况。

  技术挑战

  在非边缘定义的前提下,图像分辨率不断提高。非球面镜头在衡量边缘锐利度的情况下起着非常重要的作用。非球面透镜可有效的为边缘添加足够的光纤,在很大程度上避免了球型表面的模糊现象。但是,一些制造商使用小焦距镜头,为实现非球面透镜效果,边际玻璃必须仔细研磨,其原因是因为材料特殊,无法供应。

  即便如此,磨削技术仍然给现实应用造成瓶颈。很少能看到在批量生产的非球面透镜上涂一层昂贵的材料,当然这是企业的一个卖点,也是一个必要的技术指标。

12MM百万高清日夜两用IR监控镜头

  通常,百万像素区别于普通镜头可以通过分辨率和边缘清晰度,非球面透镜除中央清晰外,边缘也保持了高分辨成像,通过特殊光学设计实现了超低色散镜片。

  一般来说,镜头制造商将重点集中在三个方面:锐利、照明和图像的完整性。这些也是买家测试的主要标准。百万像素镜头需要严格的装配及复杂的材料和设备程序。

HD数字高清盛行于安防行业

    国产镜头考验综合实力

    相比较单一的产品,中国镜头制造商自然比不过日本的腾龙或富士。不得不肯定的是,日本镜头在纯度、消磨精度和图层技术上比我们好很多。但是相比较日本的镜头,国内主要体现的综合实力。国内施行走定制化服务,高性价比,可以很好地控制成本,让管理变得更容易。

  HD数字高清盛行于安防行业,让更多的用户了解到图像质量的重要性。当选择产品时,海外毛家判断的是综合性价比,即便是日本镜头在中国也有价格优势,但是性能稳定性不应该被忽视。

监控摄像机镜头可随意搭配

  因此,通过智能边缘器件可实现更好的图像质量,高清视频可以在低宽带下传输并且可减少存储容量。

  百万像素镜头在设计上仍面临着巨大的挑战,比普通镜头的装配工艺和机器的精度要更高。不管怎样,百万像素镜头非球面结构的特色为实现真正高清起着至关重要的作用。到目前为止,它涉及到网络监控已实现了从前端到后端设备全高清。而HD-SDI仍然停留在前端解决方案商。通过百万像素镜头实现成熟的高清解决方案,需要彻底解决后端问题,通过技术的不断升级,这种愿望指日可待。

标签 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

更多新闻