• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

支持Linux、Apple OS X和微软Windows三大操作平台的并行编译器和开发工具

来源:我爱方案网
时间:2013-03-08

分享至:

【导读】高性能计算市场变化很快,随着英伟达、英特尔和AMD推出新款加速器,HPC用户有了更多的选择。PGI 2013的上市让PGI Accelerator编程工具扩大了支持范围,开发人员能够挖掘这些新平台蕴含的巨大潜能,开发出一致性且高生产效率的可移植应用软件。

意法半导体全资子公司Portland Group宣布,支持Linux、Apple OS X和微软Windows三大操作平台的2013版PGI高性能并行编译器和开发工具即日上市。PGI 2013为使用OpenACC API编写的HPC加速器程序提供新的支持功能,在多核x64处理器上的性能也得到大幅提升。

Portland Group总监Douglas Miles表示:“高性能计算市场环境变化很快。随着英伟达、英特尔和AMD推出新款加速器,HPC(高性能计算)用户有了更多的选择。PGI 2013的上市让我们的PGI Accelerator编程工具扩大了支持范围,开发人员能够挖掘这些新平台蕴含的巨大潜能,开发出一致性且高生产效率的可移植应用软件。”

通过增加一个全新的PGI Accelerator C++编译器,2013版PGI Accelerator Fortran 2003和C99本机编译器扩大了对基于OpenACC指令的加速器编程模型的支持。三款编译器均增加了对OpenACC标准的支持,以及为支持多个设备提供的新PGI功能扩展。PGI Accelerator编译器现在还针对英伟达的图形处理器NVIDIA Tesla K20和K20X GPU。公司计划未来版本将支持Intel Xeon Phi协处理器和AMD APU以及实现OpenACC标准的分立式图形处理器。PGI 2013版的新CUDA Fortran扩大了支持范围,包括纹理支持以及支持在实现CUDA功能的适合硬件上的动态并行化和单独编译。PGI Accelerator和CUDA Fortran现可支持英伟达的CUDA 5.0 软件环境,从一个程序或主机线程可支持多个设备。

除增加加速器支持外,PGI 2013 的性能在多核x64处理器上更是得到大幅提升,如在AMD和英特尔的AVX处理器上进行新的SPEC OMP2012性能评测,测试成绩显示,OpenMP并行性能居市场水平(见下面的图表)。SPEC CPU 2006浮点评测显示,PGI 2013的总体成绩较2012年2月发布的 PGI 2012版提升10%以上,在其它的高性能计算评测中同样取得不凡的成绩。

Portland Group于2013年1月28日和2月4日进行的SPECompG_base2012测试的对比成绩。OpenMP线程的数量与每个系统的核心数量匹配。

PGI 2013版的其它特性和改进之处包括:

所有的配备整套PGI功能优化的新编译器均增加了GNU 4.7兼容C++,以及CUDA-x86、OpenMP和OpenACC。
新增Fortran 2003功能,包括I/O口函数递归、参数化派生类型、延迟类型参数和延迟字符长度。
OpenMP 3.1支持,包括任务退让和新的C量子函数。
PGI Visual Fortran目前集成在Visual Studio 2012内,包括Visual Studio 2012外壳程序。
PGDBG并行MPI/OpenMP图形调试工具有一个改进的图形界面,可显示源代码,包括一个新的用户可配置的反汇编显示功能。
PGI 2013支持版本的操作系统,包括Red Hat Enterprise Linux 6.3、Fedora 17、OpenSuSE 12、Ubuntu 12.10、Windows 8 和 OS X Mountain Lion。

标签 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

更多新闻