• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

智能手机芯片打响“核战”

来源:电子工程世界
时间:2011-12-20

分享至:

 

随着移动互联网应用的深入发展,消费者对智能手机的使用体验与日俱增,这就要求手机芯片的核心驱动力不断提升。如今双核时代已经来临,运营商对3G用户的争夺加速,芯片市场已然硝烟四起。

作为智能手机硬件的“大脑”,处理器芯片是手机高性能的核心硬性驱动力,用户寻求极致体验的愿景也推动了智能手机硬件不断进行升级,从运营商对千元智能机的定义就不难看出,CPU主频作为关键参数被一升再升。另一方面,随着移动互联网应用日益丰富,无疑对智能终端处理速度提出了更高的要求,正是在这样的背景下,“双核”概念在今年开始深入人心。对芯片厂商而言,智能手机市场也越发变得炙手可热。

用户体验催生芯片市场

从中兴BladeV880进入热卖阶段开始,低端智能手机市场的触发点真正被激活,此后千元智能机持续走俏,但与此同时,由于其硬件配置不高,尤其是CPU处理速度不给力,使用体验差强人意。正因如此,运营商将处理器主频视为定制手机的重要指标,目前联通千元智能机定义要求CPU主频为600MHz,电信也通过推出酷派5860明确了千元价位段手机800MHz的标准。

与此同时,配有双核处理器芯片的智能手机也受到越来越多消费者的青睐,“双核”概念在短时间内就已经深入人心。实际上,芯片主频的不断提高以及从单核到双核的过渡都是为了成就智能手机更快的处理速度,让用户拥有更好的应用体验。不论是多任务处理、高清视频,还是大型游戏,都对芯片有着高要求。而且现阶段应用软件层出不穷,主频过低的CPU已不能全面承载丰富的手机应用。

另一方面,智能手机的发展始终要求软、硬件并行,如今操作系统更新周期明显缩短,势必在一定程度上加速芯片的升级,而伴随着移动互联网的深入发展,以及未来个人云服务大规模植入到手机当中,都将给芯片带来巨大的考验,相信在明年的终端市场上,四核乃至更多核的处理器芯片都会应运而生,手机芯片的“核战争”已经打响。

加速运营商3G争夺

为达到以终端拉动3G业务普及的目标,运营商定制手机的重心已经逐步转移向良好的用户体验,因此手机芯片的发展,在很大程度上牵动着运营商的神经。在目前双核已成趋势的前提下,运营商必然会做出产品和市场战略上的调整。可以说,芯片的快速发展正在酝酿着运营商定制市场的第二次爆发。

到目前为止,三家运营商都有双核手机明星产品的布局,其中不乏三星i9100、摩托罗拉XT910等主力机型,而此前被视为“国产神机”的小米手机也开始与运营商暧昧,据小米科技相关人士透露,小米手机已被中国联通选为定制手机,首批定制200万台,联通对其补贴方式或与iPhone4保持一致,同时这款中档高配手机采用的高通SnapdragonMSM8260芯片也因其全球快的主频再度成为业内关注的焦点。

运营商围绕双核智能手机进行策略制定,将形成多元化合力效应加快3G用户争夺,双核手机对用户会产生聚焦效应,拉动中高端3G用户的数量的增长。对芯片厂商而言,竞争将更加激烈,尤其是多核概念已经形成,厂商们都不愿在轮竞争起跑线上落后。目前高通Snapdragon芯片组和德州仪器OMAP系列正在快速抢占市场份额,英伟达Tegra2则仍然被认为是给力的双核芯片,博通和三星电子在近期也频频发力,显露出强劲势头。但随着苹果首款双核芯片A5的推出,各厂商势必会在重压之下频频作为,处理器芯片市场将真正进入百家争鸣的一片红海。

■链接

2011手机芯片那些事

3月,LG推出全球首款双核手机,采用英伟达Tegra2处理器芯片,同时Tegra2也被认为是苹果芯片的有力竞争对手。

6月,中国联通重新定义千元智能机,要求处理器主频在600MHz以上。

7月,中国电信明确1300-2000元价位智能手机芯片主频800MHz标准,采用1GHz-1.2GHz芯片的中档手机猛增。

8月,小米发布国内首款双核1.5GHz中档智能手机,高通MSM8260也被作为全球主频快的芯片受到空前关注。

9月,以摩托罗拉、三星、HTC为代表,终端厂商双核手机布局基本完成,中端智能机芯片水平显著提升。

10月,随着iPhone4S发布,苹果A5芯片应用到手机当中,加速双核芯片产品技术发展及市场竞争。

11月,英伟达正式发布全球首款四核处理器芯片,Tegra3实际上内部包含了5个CPU核心。

标签 智能手机 芯片 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻