• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

奥地利微电子推出AS3922标签模拟前端

来源:我爱方案网
时间:2013-03-07

分享至:

【导读】奥地利推出的AS3922可以连接到任何双界面安全环境(Dual Interface Secure Environment),实现新一代µSD、µSIM或SIM卡主导的非接触式支付配件的开发。  
 
专为消费与通信、工业及医疗、汽车应用行业服务的高性能模拟IC设计及制造商奥地利微电子公司今日宣布推出AS3922标签模拟前端,实现µSD、µSIM、SIM和其他空间受限的载体设备上NFC功能的运作。

  AS3922具有奥地利微电子的主动升压技术,通过主动传输标签的响应并同步读卡器的载波场,可以模拟一个ISO14443A / B标签。这克服了在µSD或µSIM卡上使用传统无源负载调制的困难,这些设备在移动电话中通常都有一个非常小的天线,需要在恶劣的环境中运作。使用AS3922 AFE提供标签至阅读器的通信,相比传统的方法将大大降低耦合系数。

  
此次推出的AS3922可以连接到任何双界面安全环境(Dual Interface Secure Environment),实现新一代µSD、µSIM或SIM卡主导的非接触式支付配件的开发。手机网络运营商、银行和其他机构将能够为客户提供非接触式支付技术卡,适合用于很多没有NFC(近场通信)功能的手机。
  
除了提供主动升压功能,AS3922还具有天线自动调谐(AAT)技术、Q因子调整和可调整输出功率的低阻抗输出驱动器。
  
AS3922在标签仿真上符合ISO14443A和B的标准,支持高达106kb/s的数据传输速率。此外,还支持FeliCa高达212kb/s的数据传输速率。
  
AS3922提供一个模拟非接触桥(ACLB)接口用于与安全元件、支持NFC CLF、DCLB和NFC-WI数字安全环境接口间的通信。
  
奥地利微电子无线业务高级市场经理Mark Dickson表示:“以前基于SIM卡或µSD卡的NFC产品需要一个外部升压天线,这个天线的存在带来较低的用户友好度并影响设备稳健的使用。奥地利微电子的主动升压技术改变了这个情况,它为含µSD、SD或SIM卡插槽的任何设备带来‘即插即用’的NFC功能。”
  
供货

AS3922现已量产,请垂询奥地利微电子获得样片。

标签 国内代购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购

更多新闻