• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

安捷伦推出业界面的 MOST 和 BroadR-Reach 汽车标准一致性测试

来源:EEWORLD
时间:2013-03-07

分享至:

2013 年 3 月 6 日,北京―― 安捷伦 科技公司(NYSE:A)日前推出新的一致性测试,它支持在新兴汽车应用中使用的 MOST(面向媒体的系统传输)和 BroadR-Reach 标准。安捷伦的解决方案适用于物理层测试所需的全部设备,包括示波器、频谱分析仪和脉冲/函数发生器――其他测试厂商无法提供的综合系统。

消费者对车载连通性不断提高的需求推动厂商迫切寻找更高效的汽车网络测试。MOST 是一种广泛使用的汽车多媒体和娱乐信息网络标准。MOST 技术使许多设备(包括 DVD 和 CD 播放器、视频显示、GPS 导航、蓝牙®设备和语音麦克风)可以在单一车载网络中同时工作。

Agilent MOST 一致性测试应用程序提供了自动化测试脚本,使工程师可以快速、可靠地对 MOST50 和 MOST150 信号进行测试。该一致性测试应用程序可以自动运行额外一段时间,使工程师能够逐渐添加用户定义的测试。Agilent 81160A 脉冲/函数发生器提供了可生成要求的 MOST150 极限测试码型的信号源。

BroadR-Reach 技术将以太网能力引入汽车。BroadR-Reach 技术可部署用于 360° 相机系统、在线测试和娱乐信息系统。该技术可使用价格和重量都低于标准以太网电缆的线缆。

Agilent BroadR-Reach 一致性测试应用软件可提供容易使用的自动测试套件,用于确定与标准的一致性。安捷伦还提供了可在 BroadR-Reach 测试中使用的以太网测试夹具。与其他 Agilent Infiniium 一致性测试应用软件一样,BroadR-Reach 解决方案可自动运行一段延长时间。Agilent N9010A 频谱分析仪可用于功率谱密度测试。

除了为 MOST 和 BroadR-Reach 技术提供一致性测试之外,Agilent Infiniium 和 InfiniiVision 示波器还为汽车工业中广泛使用的 CAN、LIN 和FlexRay总线提供了广泛的测试能力。

如欲了解 Agilent N6466A MOST 一致性测试应用软件的更多信息,请访问:www.agilent.com/find/MOST。MOST 一致性测试应用软件的屏幕截图可访问:www.agilent.com/find/MOST_images。关于 Agilent N6467A BroadR-Reach 一致性测试应用软件的更多信息,请访问:www.agilent.com/find/BroadR-Reach。BroadR-Reach 一致性测试应用软件的屏幕截图可访问:www.agilent.com/find/BroadR-Reach_images。
如欲了解关于 MOST 的更多信息,请访问 www.mostcooperation.com。关于 BroadR-Reach 的更多信息,请访问:www.broadcom.com/products/Physical-Layer/BroadR-Reach-PHYs。

这两个应用程序都兼容目前市场上达到或超过每种标准带宽要求的所有Infiniium实时示波器。

关于安捷伦科技

安捷伦科技公司(NYSE:A)是的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术。公司拥有 20,500 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2012财年,安捷伦的净收入达到 69亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问www.agilent.com
蓝牙是美国 Bluetooth SIG 公司拥有的商标,并已经由该公司许可安捷伦科技公司使用。

标签 安捷伦 汽车标准一致性测试 电子工程师 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购

更多新闻