来源:mydrivers
时间:2013-03-07
日本瑞萨电子(NEC)今天宣布推出第二代USB 3.0-SATA 6Gbps桥接主控芯片“µPD720231”,技术改进的同时大大减少了所需的物料和成本。
2011年8月底,瑞萨推出了其代USB 3.0-SATA 6Gbps桥接器µPD720230,相比竞争产品加入了对UASP协议的支持,传输速度更快,稳定性更好,实测可达惊人的370MB/s,随后也通过了USB-IF组织的官方认证。
第二代的µPD720231依然是6×6毫米的48针QFN封装,不过相比同等功能的其它产品,所用零部件减少了40%,调压器、上电复位电路均整合其中,还能在硬盘、固态硬盘等SATA设备上保存固件。
新主控还支持ATAPI命令,可籍此控制DVD、BD光驱设备,降低了USB光驱的设计难度,而上代仅支持USB硬盘。
不过代支持的IEEE1619 XTS-AES 128/256-bit加密、IEEE1667验证机制都被删除了。
µPD720231已通过USB-IF组织认证,并从二月份开始了量产,预计到六月份每月可生产大约50万颗,不过具体价格未公布。代目前国内批发价5-15元不等。
µPD720231
架构图