来源:腾讯科技
时间:2013-03-07
笔记本用户来说对于鼠标可以说又爱又恨,虽然操作起来舒服,但携带或者在空间狭小的地方使用却很不方便,虽然市场上出现了形形色色的个性鼠标,但依然没有一款可以满足笔记本用户的需求。但是当它出现在人们的视线中,这种窘境即将被打破。
这是在国外网站上出现的一款名为Mycestro的套在手指的鼠标。虽然我们已经见过这种类型的戒指型鼠标,但来自Innovative Developments公司的这款新型Mycestro手指佩戴型鼠标有着不同的应用。该鼠标外型轻巧,用户只需将其固定在食指上便能实现操作电脑的目的。Mycestro是一款3D鼠标,内置有重力感应传感器。与传统的鼠标不同,Mycestro不需要将其保持在平坦的物体表面就能运行。这意味着它支持在空中操作,且单手即可。
它身上配了3个按键,其中接近手指头的按键为感应键,当用户的拇指与该按键接触时,鼠标的光标才会移动。这样避免了用户打字或进行其他操作时,鼠标光标定位飘走的问题。其余两个按键则为常见的左右键。另外,Mycestro支持手势操作,用户拇指可往左右方向滑动,这个功能相当于是鼠标的滚轮,可对页面放大缩小,或执行翻页。
Mycestro采用了蓝牙4.0无线传输协议,支持操作距离为10米,支持PC、iPad、iPhone、MacBook,而在年底则将支持Android设备。其内置了锂电池,可通过USB接口充电, 满电后的续航时间为8小时左右。目前,白色版的Mycestro售价为79美元,而包括绿色、红色、黑色在内的其它颜色价格则为99美元。