• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

双核四线程32nm Intel扩充手机芯片产品

来源:手机中国
时间:2013-03-07

分享至:

2013年3月6日,英特尔公司在北京召新一代英特尔移动处理器平台解析暨联想K900媒体品鲜会,向国内媒体介绍了英特尔进入移动处理器市场一年里的发展及的产品计划。

  英特尔移动通信事业部中国区总经理陈荣坤先生向媒体介绍了英特尔在全球以及中国移动处理器市场的发展。英特尔移动通信事业部成立于2011年的1月份,在2012年正式进入智能手机市场,过去的一年里,英特尔联合合作伙伴推出了十款智能手机,包括七款基于Medfield平台的产品和三款高性价比手机。其中,联想K800和摩托罗拉MT788已经在中国上市。

2012年发布的Intel芯片智能手机

  进入2013年以来,英特尔进一步扩大了移动处理器芯片阵营,在刚刚过去的MWC2013展会上,英特尔发布了的移动处理器平台Clover Trail+。这一平台共有三款芯片,性能由高到低分别为Z2580、Z2560和Z2520。这三款芯片都采用双核四线程CPU,32nm制程工艺,主要的区别是主频,三款芯片的CPU主频分别高达2GHz、1.6GHz和1.2GHz,而图形芯片虽然都采用SGX544MP,但主频也有区别,分别为533MHz、400MHz和300MHz 。

Clover Trail +平台三款芯片配置信息

  事实上,早在今年一月份的CES大会上,联想已经预展了采用英特尔Z2580处理器的旗舰产品联想K900,除了2GHz双核四线程的强大芯片,这款手机还拥有1080p全高清屏幕、1300万像素摄像头等顶级配置。而且,它的厚度只有6.9毫米,是目前采用英特尔平台的手机中薄的一款。

英特尔智能手机平台路线图

  根据英特尔公布的移动处理器产品计划,2013年英特尔旗下的移动处理器将进化至22nm制程技术,面向中高端的Clover Trail+将迎来新的继任者(研发代号为“Merrifield”),面向低端市场的Lexington平台也将进入22nm制程。

标签 元器件搜索 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY

更多新闻