来源:cnbeta
时间:2013-03-06
若要让工作站电脑有着理想的性能和可靠性,你通常需要买一块很"高端"的显卡。不过,Nvidia已经发布了4款Quadro显卡产品,提供了不同价位的选择,其中K600的定价甚至仅199美元。其它三款基于开普勒(Kepler)架构的Quadro显卡的型号为K4000、K2000和K2000D。野兽级的K4000有着3GB的板载显存,定价1269美金;K2000和K2000D基本一致,有着2GB的板载显存,价格都是599美元,但K2000D带有2个原生的dual-link DVI接口,Nvidia称其适用于超高分辨率的医疗影像显示器。
此外,K4000拥有768个CUDA核心,显存带宽134GB/s,浮点性能1.246T-flops;K2000拥有384个CUDA核心,显存带宽67GB/s,浮点性能733G-flops;低端的K600只有192个CUDA核心,带宽29GB/s,浮点性能336G-flops。
当前,Quadro K5000是该系列的旗舰显卡,但对于无需那么大性能的用户来说,可以考虑这些更适合的实惠版本。Nvidia称这些新卡带来了2倍于上代产品的性能、以及更大更快的板载显存,以保持客户项目的强劲持续。