• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔放下身段做代工 示好FPGA厂商大有深意

来源:中国电子报
时间:2013-03-06

分享至:

在悄无声息之间,英特尔的代工业务正在壮大起来。记得2010年年底时,英特尔宣布将会使用22nm新工艺为Archronix公司代工FPGA芯片,随后还成立了专门的代工部门“Intel Custom Foundry”。去年英特尔又拿下了第二个代工合作客户Tabula,还是制造22nm FPGA。目前已经有至少3家厂商采用其22nm新工艺:FPGA厂商Achronix、Tabula以及流处理器厂商Netronome。此次,Altera宣称要与英特尔进行14nm工艺合作。英特尔放下身段做代工并不只是消解产能过剩那么简单,而其一直示好FPGA厂商也大有深意。

一方面,FPGA的先天构造决定了其一直都是率先采用先进制程的典范,除了存储器和CPU之外,FPGA在先进制程开发上一直狂飙猛进。另一方面,在后PC时代,曾经在Win-Tel联盟时代春风得意的英特尔不得不大幅调整和转型,但其这几年进军移动互联市场的步履蹒跚,还在扮演失意者的角色。英特尔除了持续在智能终端芯片功耗上发力、打造对抗ARM的生态体系外,借助FPGA在传感器管理、视频和图像、扩展I/O和存储器扩展等方面的力量,打出“组合拳”,或能提升自己在智能终端市场主芯片的竞争力,或许这也是英特尔频频与FPGA厂商结盟的重要缘由。

而对于英特尔或将进军或收购FPGA厂商的猜测,双方协议中也提到,英特尔不会销售以其商标出现的FPGA产品,同时也不会投资、收购FPGA厂商。毕竟,英特尔要做的事还有很多,而剩下的时间却已不多了。

微观点

@Altera官方微博:Altera和Intel公司宣布,双方已经达成协议,未来将采用Intel的14 nm三栅极晶体管技术制造Altera FPGA。这些下一代产品主要面向军事、固网通信、云网络以及计算和存储应用等超高性能系统,将突破目前其他技术无法解决的性能和功效瓶颈问题。

@IC_Steven:现阶段Altera做FPGA不是Intel的潜在竞争对手,AMD、苹果、三星都是Intel现有或者潜在对手。缺乏工艺代工,合作是应有的选择。产业融合时代就应该优势资源互补。

@KINAMKIM:按照Altera新闻稿的说法,TSMC负责Altera 20nm以前的产品,Intel负责14nm以后的产品。几年以前,Altera和TSMC合作,Xilinx和UMC合作,然后是Xilinx抛弃了UMC,Altera又和Intel合作,未来Altera和Intel合作,Xilinx和TSMC合作?

标签 晶体管 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网

更多新闻