• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

可调整电池充/放电模式的电池剩余电量指示芯片

来源:我爱方案网
时间:2013-03-06

分享至:

【导读】新款IC的增值功能包括仅0.45µA的低功耗模式和2µA待机模式。低功耗模式在降低工作电流的同时还可持续监控电池电压,电压过低保护(UVLO)滤波器防止电池电压短暂波动所引起不必要的系统复位。

意法半导体推出新款电池剩余电量指示芯片。STC3115采用多项可改善长期监控准确度的创新专利技术,适用于大量生产的手持电子产品。三星电子在近期推出的新系列智能手机中采用了这款微型芯片。电池剩余电量指示芯片或称电池电量计是消费者管理智能手机、笔记本电脑或数码相机等设备的关键功能。准确的剩余时间预测可提升移动用户的使用体验,更是便携医疗设备等手持产品的关键功能。然而,当今很多电池电量计比较脆弱,容易受到电池老化、充电效率降低、漏电、系统功耗需求变化和温度变化的影响。

为提升电池剩余电量指示芯片的准确度,意法半导体在STC3115中整合了多项重要技术成果。目前市场现有的主要电池剩余电量指示芯片多数采用电荷计量器(Coulomb counter)监控进出电池的电能,及通过周期性电压电量测量调整电荷计量器的准确度。STC3115采用这两种电量监控方法连续测量电池电量,并配合OptimGauge™自适应算法监控电量状态,修正电池充放电模式。
STC3115测量电池初始开路电压,当智能手机连接充电器或运行应用软件时,防止测量操作中断,从而进一步提高了电量监控准确度。充电抑制器是一项专利技术,可大幅提升电量测量准确度。芯片内置老化补偿和温度补偿功能,电压测量准确度为0.25%。

新款IC的增值功能包括仅0.45µA的低功耗模式和2µA待机模式。低功耗模式在降低工作电流的同时还可持续监控电池电压,电压过低保护(UVLO)滤波器防止电池电压短暂波动所引起不必要的系统复位。此外,STC3115工作电源为电池电压,无需准备专门的稳压器,从而节省了材料成本。

STC3115的主要特性:

OptimGauge算法:在电池使用寿命内调整电池充电/放电模式
通过工业标准的I2C接口连接应用处理器
出厂前使用不同的电池配置文件设置监控器,提高设计灵活性
可监控4.5V的电池
与TS941ILT低功耗缓冲器配合,可监控电池组
专用的电池当前状态输入引脚可简化电池更换步骤
专用警报输出引脚,当电池低于阈压时时可自动启动

STC3115现已量产,采用1.4 x 2.0mm芯片级封装。如需大量订购,请洽意法半导体当地分公司。

标签 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购

更多新闻