3月4日消息,4G牌照之争再起波澜,从TD-SCDMA产业链企业传出的信息是,国家有可能让三家
运营商
在4G时代都获得
TD-LTE
牌照,不过,该消息目前未经证实,但三大运营商一起发TD-LTE牌照一直被指“不符合产业界规律”,属于过于激进的政策。
TD产业链企业齐声传4G牌照消息
近日,多家TD-SCDMA产业链企业都向新浪科技透露了这个消息。早先,只有中国移动一家明确并积极地选择了TD-LTE,中国电信一直未表态,中国电信董事长王晓初谈到4G牌照时显得非常坚决果断,他说,“目前中国电信并未与政府相关部门就4G牌照使用的频谱及推出的时间”。
而中国联通更仍认为不可能发放TD-LTE牌照,因为中国联通WCDMA/HSPA/HSPA+只适合向FDD-LTE演进,如果向TD-LTE方向演进,从技术上来说会令人觉得莫名其妙,中国联通未来升级4G之路原本平坦,但如果如此的话讲变成相当曲折。同时,中国联通在3G时代好不容易翻身的状况将顿时失去。
并且,在2012年10月25日的“前三季度工业通信业运行情况新闻发布会”上,工信部通信发展司司长张峰表示,工信部已将1800MHz和2100MHz频段中未分配的两个60MHz,也就是2×60MHz共120MHz用于FDD-LTE频率。此消息一出,业内认为,实际上意味着“中国联通可能获发的4G牌照和频谱资源”被正式明确,否则的话没有必要批给FDD-LTE这么多频段,这一频段的数量与TD-LTE相等。
另外,据悉,中国联通LTE实验网已经确定采用1800MHz的FDD LTE频段(1755MHz~1785MHz,1850MHz~1880MHz)进行测试。
4G牌照不会很快发放
同时,中国电信CDMA2000向TD-LTE演进并不像TD-SCDMA那么容易,但中国电信CDMA 2000原本升级到4G的方向就不像联通那么明朗,因此,中国电信被强制要求上TD-LTE则又可能,实际上就是去承担着TD-LTE的产业化和国际化责任。
对此,新浪科技向一些大型通信设备企业的高管咨询时,得到的绝大多数回答是,给一家或两家运营商发TD-LTE牌照都正常,但给中国三家运营商都发TD-LTE牌照则是“瞎折腾”,因为中国电信设备企业走向世界也不能都靠TD-LTE,如果自己国家都没有全球多数国家使用的FDD LTE,也将无法获得实际建网和市场经验,对再下一代的移动通信技术的跟踪将失去实际市场支撑。
不过,给三家运营商都发TD-LTE只是TD-SCDMA产业链企业的一家之言,有可能是故意造势而对外发布类似消息。此前的2012年11月,工信部部长苗圩曾表示,4G牌照在一年左右时间中就会下发。也就是说,4G牌照并没有这么快发放,至少要到下半年。(康钊)