• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

德州仪器推出基站 SoftwarePac,为基于 KeyStone 的无线基础设施 SoC 提供生产就绪型 PHY 与传输软件

来源:EEWORLD
时间:2013-03-04

分享至:

2013 年 2 月 27 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向基于 KeyStone 的多核片上系统 (SoC) 推出两款软件套件。款软件产品是生产就绪型小型蜂窝物理层 (PHY) 软件套件,可帮助开发人员在低成本下便捷设计高度差异化小型蜂窝基站。第二款软件产品则是针对无线及其它以网络为中心应用的传输软件套件。

由于软件可在设计过程中获得性能发挥重要作用,因此这些集成型软件产品可为基站开发人员提供独特的特性与优势,帮助他们加速基于 TI 多核平台的设计。该软件支持主要针对小型蜂窝的生产就绪型特性,可从小型蜂窝扩展至宏基站。此外,该软件还支持高稳健同步选项以及针对 LTE 及 WCDMA 的网络监听功能。

PureWave 网络公司首席技术官 Dan Picker 指出:“我们认为 TI 是名副其实的发展策略合作伙伴,其软件套件验证了我们选择 TI 这一决策的正确性。我们希望开发出更高性能的高度差异化小型蜂窝基站,以前所未有的短时间向市场推出产品。TI KeyStone SoC 和软件不但为我们通过其构建产品奠定了坚实基础,而且还优化了开发,可提供让我们产品脱颖而出的特性,帮助我们集中精力满足市场更具挑战的需求。”

Ubiquisys 工程设计副总裁、联合创始人 Pete Keevill 指出:“我们的多模式城域蜂窝 (metrocell) 选择 TI,是因为其性能以及其成熟的整体解决方案。TI 基站 SoftwarePac 可为我们提供完整的高灵活 PHY 层,充分满足我们的多模式 LTE/WCDMA 小型蜂窝基站需求。这种坚实基础可帮助我们集中精力实现运营商当前所需的系统级特性,如实时自行组织以及宏级性能所需的高级多蜂窝拥挤管理等。”

TI 在其基站市场长期成功的基础上设计的软件套件可为 OEM 厂商简化高性能小型蜂窝基站开发。TI 为单双模式 LTE 与 WCDMA 提供完整的 PHY 层,消除了基站设计复杂的任务之一。这可帮助制造商节省通常用于 PHY 开发的时间、资源和预算,并将这些资源转而集中用于实现产品差异化。TI PHY 软件的接口符合小型蜂窝论坛定义的毫微微应用平台接口 (FAPI) 标准,有助于同完整 LTE 或 WCDMA 协议栈实现无缝集成。TI PHY 设计是模块化、开放式的,因此客户可整合实现其产品差异化所需的专利算法,在 PHY 设计中实现产品差异化。这可帮助基站制造商根据不同网络运营商需求对其产品进行定制。

生产就绪是指 TI 采用各种商业用户体验对软件进行了全面测试,可进一步降低 OEM 厂商的开发风险。虽然该软件套件是针对小型蜂窝设计的,但具有可扩展性,也能满足宏基站设计需求。

TI 传输软件套件是无线以及网络导向型应用的理想选择,可充分满足基站与边缘网络路由交换等应用的需求。网络导向型应用的开发人员可将自己的传输协议栈集成至 TI 传输库来完成开发工作。该传输软件套件集成在 TI 多核软件开发套件 (MCSDK) 中,可充分利用 KeyStone 中的流通快速路径加速功能实现数据层及控制层处理。

此外,PHY 软件套件也是建立在 MCSDK 基础之上的。TI MCSDK 可为开发人员提供高度集成的软件开发平台,不但可提供实现内核间及芯片间通信的高效多核通信层,而且还包括与 SYS/BIOS 集成的验证优化型驱动器、TI 实时操作系统 (RTOS) 以及提供相关演示实例的 Linux 支持。
 
供货情况
TI 针对小型蜂窝的基站 SoftwarePac 将于 2013 年上半年开始供货,而传输软件套件则已开始通过版 MCSDK 提供。如欲了解更多详情,敬请访问:www.ti.com/multicore。

多核帮助实现更多应用:
• 了解有关 TI 小型蜂窝解决方案 TMS320TCI6612、TMS320TCI6614 以及 TMS320TCI6636 的更多详情;
• 查阅 TI如何加速多核开发的白皮书;
• 了解有关 TI 多核的更多详情;
• 观看 TI 专家咨询系列视频。

TI 在线技术支持社区
欢迎加入德州仪器在线技术支持社区与同行工程师互动交流,咨询问题并帮助解决技术难题:www.deyisupport.com 。

商标
所有商标均是其各自所有者的财产。

关于 TI KeyStone 多核架构
TI KeyStone 多核架构是真正的多核创新平台,可为开发人员提供一系列稳健的高性能低功耗多核器件。KeyStone 架构可实现革命性突破的高性能,是 TI TMS320C66x DSP 系列产品的开发基础。KeyStone 不同于任何其它多核架构,因为它能够在多核器件中为每个内核提供全面的处理功能。基于 KeyStone 的器件专门针对无线基站、任务关键型、测量与自动化、医疗影像以及高性能计算等高性能市场进行了优化。了解更多详情:www.ti.com/multicore。

标签 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索

更多新闻