来源:电子信息产业网
时间:2013-03-04
导读:今年MWC是继美国CES之后手机等移动消费电子领域的第二场盛会。不过,因为两场展会时间相隔不远,所以今年MWC的口号虽然是“移动新境界”,但大多处理器厂商如高通、英伟达、三星、英特尔只是把CES展会上发布的新品,包括骁龙800及600系列、Tegra4芯片、Exynos 5 Octa 8核芯片、Atom Z2580双核处理器等又展示了一遍,其中的新意只在于CES2013上这些芯片产品大多是备战阶段,在MWC2013展上则将它们通过终端产品展示出来了。
移动互联时代的热点不仅集中在处理器之上,作为重要的移动终端,智能手机集成了越来越多的新功能。这些由芯片厂商开发出的新应用才是本届MWC上为引人瞩目的产品,也体现出了“移动新境界”的展会口号。展会真正的亮点在于在核心处理器之外的创新应用上,具备各种新功能的移动设备芯片被开发与展出,更好地诠释着本届大展的口号。
处理器老话重提
8核处理器因为三星在CES2013上发布的Exynos 5 Octa而被热炒,本届MWC2013展会上延续了8核概念的炒作,ARM展台就展示了一款采用三星Exynos 5 Octa处理器的平板产品,基于ARM的big.LITTLE方案,由一个4核Cortex-A15架构处理器和一个4核Cortex-A7架构处理器共同组成,两者之间可以互相切换,兼顾高性能和低功耗,可实现动态功耗管理。
据报道,LG也在MWC2013上展出旗舰手机Optimus G2,使用了首款自主开发的8核处理器——代号Odin。Odin的设计和三星的Exynos 5 Octa类似,基于ARM big.LITTLE构架,使用了4个Cortex-A15核和4个Cortex-A7核。
从CES2013到MWC2013,英特尔都在不遗余力地推广移动平台解决方案。在本届MWC2013展会上英特尔结合联想新品K9000再次展出的双核凌动Atom处理器。除了在CES上已经亮相的Atom Z2580外,同一平台的Z2560、Z2520也在本次MWC2013展中登场亮相。这三款处理器主频分别达到了2GHz、1.6GHz以及1.2GHz,采用32纳米制程工艺,可支持4个应用线程同时运行。该系列产品的特色在于大幅改进了GPU核心,显示出出色的3D图形性能。三款处理器都包含SGX 544MP2 GPU,英特尔Z2580的加速性能是533MHz,英特尔Z2560的加速性能是400MHz,英特尔Z2520的加速性能是300MHz,这三种处理器都具有低内存延迟并采用优化的图形驱动程序,支持OpenGL ES2.0、OpenVG 1.1标准。
新应用层出不穷
移动互联时代的热点不仅集中在处理器之上,作为重要的移动终端,智能手机集成了越来越多的新功能。这些由芯片厂商开发出的新应用才是本届展会上为引人瞩目的产品,也体现出了“移动新境界”的展会口号。
展会首日,美国高通公司董事长兼首席执行官保罗·雅各布就分享了他对于移动技术推动实现“数字第六感”的愿景,并讨论了如何构建一个健康、协作的物联网(IoE)。高通同时展出了物联网模块设计IEM支持小体积设备(如装入腕表内)和低成本无线通信。当手持设备向着功能更强大的智能手机方向发展时,IEM设计展现了具有成本效率的解决方案,可用于连接M2M行业中的任何其他东西,如汽车、宠物及货物追踪、医疗监测等。