来源:EEWORLD
时间:2013-03-04
全球移动通信大会,西班牙巴塞罗那 —— 2013 年 2 月 25 日 —— 的多媒体、处理器、通信和云技术提供商 Imagination Technologies (IMG.L) 宣布,全球的无线回程网络专家 Ceragon Networks 公司采用 MIPS® 微处理器内核开发一代的分组无线解决方案。
Ceragon 的新款 FibeAir® IP-20C 专为 4G/LTE-A 网络的独特需求而设计,它采用突破性的多核技术开发平行无线电处理引擎,可比现有解决方案提供多达四倍的传输容量。
FibeAir IP-20C 是一款灵活的软件定义无线电 (SDR) 方案,可针对各种应用场景进行性能和成本的优化配置,包括宏基站回程(backhaul)、小型基站集群与新兴的去程 (fronthaul) 应用。由于具备优异的无线电传输能力、低延迟和灵活特性,FibeAir IP-20C 能解决先前被认为无法以微波技术构建的高容量传输需求。Ceragon 的创新分布式 CPU 架构是以 Imagination 的多线程 MIPS 技术为基础,帮助实现了 FibeAir IP-20C 丰富的无线电和网络功能。
Ceragon 全球产品执行副总裁 Hagai Zyss 表示:“我们对于 Imagination 的 MIPS CPU 技术能与我们的架构无缝整合感到非常满意。MIPS 技术易用、紧凑、低功耗和高运算性能特性不但能支持我们的设计目标,而且能满足 Ceragon 的可编程无线电技术需求,使我们能提供有效突破现有容量障碍的解决方案,并为运营商带来在单一频段上传输多个 gigabit 数据量的能力。”
Imagination Technologies 营销执行副总裁 Tony King-Smith 表示:“Ceragon 是一家创新的垂直整合厂商,拥有优异的芯片设计能力。我们非常高兴它能选用 MIPS 作为 FibeAir IP-20C 的 CPU 架构。MIPS 架构已广泛应用于无线和蜂窝网络的基础架构设备中,如IP 回传、微型基站 (femtocell)、微微型基站(picocell) 和宏基站等无线电接入设备,以及家庭和企业接入点与路由器等 WLAN 应用。它的可扩展性、高性能、低功耗和低成本特性,使得 MIPS 成为这些应用和其他各种应用的理想选择。”
由于越来越多的消费者使用流媒体和线上游戏等服务,使得移动网络厂商必须能够处理庞大的数据流量。根据 2013 年 2 月发布的思科 VNI 全球移动数据流量预测,到 2017 年,全球移动数据流量每月将达到 11.2 EB(exabyte),也就是每年达 134 EB。报告中还指出,视频将占 2017 年全球移动数据流量的 66%。**
为适应快速成长的容量需求,运营商正开始采用 4G/LTE-A、C-RAN 和小型基站等新技术,以组建新兴的异构网络 (HetNet)。FibeAir IP-20C 是 Ceragon针对3H愿景(Holistic HetNet Hauling) )的款产品,此技术能将回程和去程网络需求整合到一套容易部署、运行和维护的完整网络解决方案中。