来源:EEWORLD
时间:2013-03-02
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 2 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为满足爆破的苛刻要求,推出新型大尺寸电爆破点火片式 (MEPIC) 电阻,通过焦耳效应或闪光点火,使点火时间缩短到250µs以下。器件基于汽车行业已经使用过的成熟技术,有卷绕或倒装芯片版本,或是作为业内首款MEPIC电阻集成到PCB基板上,简化组装过程。
MEPIC电阻也被认为是电桥电阻,是能够按照精确的电热曲线将电能转换为热能的电阻芯,通过受控的能量反应,引发一连串的爆破。
新款Vishay Sfernice电阻适用于汽车安全系统中的电点火应用,用来安装和使用气囊和其他安全设备;采矿当中的数字爆炸装置;在烟花中更好地实现烟花、音乐和特殊效果的同步。
器件的点火能量低至1.5mJ,典型欧姆值为2Ω(±10%),为设计者提供了非常可预测的、可复现的和可靠的动作。电阻的卷绕和倒装芯片版本提供标准的0805外形尺寸,将根据需求提供其他尺寸,点火能级易于设定,能够搭配许多种烟火药剂。
在没有额外防护的情况下,MEPIC电阻的ESD耐受能力达到25kV,其性能满足无火焰或四周有火焰情况的要求,以及USCAR、AKLV16和主要汽车制造商标准的要求。器件符合RoHS和Vishay“绿色”标准。
新款MEPIC电阻现可提供样品,将在2013年1季度实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。